This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA271:需要具有更高增益的引脚到引脚设备

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: INA282, INA240, LMP8645HV, INA271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/622950/ina271-need-pin-to-pin-device-with-higher-gain

部件号:INA271
主题中讨论的其他部件:INA282INA240LMP8645HV

大家好,

我们是否具有 INA271AIDR的引脚到引脚设备,其增益更高,接近40V/V而不是20V/V?

谢谢!

Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jared:

    我们没有具有完全相同的功能和更高增益的引脚对引脚设备。 但是,INA282采用SOIC-8 D封装,增益选项更高,性能可与之媲美,在某些方面,以较低带宽的价格提供更好的性能。

    如果您可以在软件包中妥协,我们建议您使用其他一些设备:
    INA240
    lmp8645hv

    您能否在上为我们提供更多详细信息,说明您的客户喜欢INA271的哪些特定规格? 这将进入哪种系统?