This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300:INA300/差分输入电压范围

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/622686/ina300-ina300-differential-input-voltage-range

部件号:INA300

您好,

我了解电气特性中的差分输入电压是推荐的VtIP,因此当施加的差分电压高于250mV但低于40V时,VIN不会受损。 我的理解是否正确?

此致,

Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi:

    这意味着输入之间的距离可以是40V,并且上的电压绝不会低于-0.3V (差动或共模)。 根据增益,零件的线性放大范围可高达250mV。

    我会在回到办公室时检查不同增益版本的实际阈值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯,您好!

    实际上,客户计划将VTrip设置为低于250mV,所以我只是想知道当VIN超过250mV时,IN+和IN-是否可能损坏。 我理解,除非超出ABS最大值,否则不会出现问题
    但是,如果您能够为不同增益版本提供实际阈值,这将很有帮助。

    此致,
    Satoshi