This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/INA333:INA333引脚5参考偏置错误

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA333, INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/629381/tina-spice-ina333-ina333-pin-5-reference-bias-fault

部件号:INA333
主题中讨论的其他部件:TINA-TIOPA333

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

技术支持,

我一直在从事Tina sim计划。 我使用的是过时的SIM模型...自纠正后...  

我有2个问题...

1)我的PCB卡上的参考针5...似乎是在采购+VCC .... 我应该能够使用OPA333旋转引脚... Tina程序显示Ref,但在实际PCB中,销钉不会改变..?

2)我仍然无法获得真正的芯片来翻转其输出...无论我更换了桥接电阻器的哪一部分...?e2e.ti.com/.../INA333-WSB-Sensor-Redundant-Circuit-Oct-1B-2017.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eddie,

    仅供参考,我们仍在研究这一问题。

    赫曼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eddie,

    我以为我理解了您的问题,但当我反复阅读时,我想我不是100 % 确定我是否理解您在这里遇到的问题。 但让我尝试在这里回答,如果我的回答没有道理,请帮助我以不同的方式描述你们的问题。

    所以对于第一个问题,如果我理解正确,您的符号有问题吗? 如果您在更新模型后遇到符号问题,我建议您从以下网站重新下载.tsm文件或符号: www.ti.com/.../toolssoftware

    对于第二个问题,我不确定您所说的"翻转其输出"是什么意思。 如果您想反转符号,您可以右键单击模型的符号并选择"镜向"选项。 如果您想要翻转特定的电气节点电压,您能否帮助我了解您正在监控或尝试翻转哪个节点? 你是不是要像这样从+1V翻转到-1V?

    如果您认为这可能对我有帮助,您能否向我描述一下您使用连接的电路尝试实现的目标? 目标是什么? 也许这样我就能理解你所说的"翻转输出等"。

    赫曼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候Herman:

    在过去的几周里,我很喜欢使用INA333 WSB芯片。  芯片运行良好。  我怎么会在技术规格表中看到让我感到很不高兴的东西?

    我的老板和我写了一封信,并回答了这个问题。 在第一页的第3部分说明中,建议只需一个电阻器即可将增益设置为1-1000... 在第5页的6.5 规格部分

    列出"Range of Gain (增益范围)",=1000 V/V,但在第13页的7.3 部分,"Feature Description"(功能说明)总结指出芯片具有获得1万 增益的容量?   

    您是否愿意解释运营的差异... 我使用了增益设置~3000的芯片,它工作正常...是否有任何理由将增益限制为仅1000或此芯片是否可以

    以更高的增益运行而不会造成任何问题?

    致以诚挚的问候,

    -ee2e.ti.com/.../INA333-WSB-Circuit-Nov-11-2017.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eddie,

    很高兴您喜欢我们的产品。 您的最新问题取决于产品/数据表。 我将把这个问题从这个论坛转到另一个论坛,以便有人能帮助你解决这个问题。

    赫曼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Eddie,

    我将调查最大增益规格中的此差异。 对于放大器来说,1万V/V或80dB的增益并不不合理,因此我不会惊讶INA333的某些设备可以通过非常低的带宽来管理它。

    也就是说,除了数据表中的7.3 章节之外,其他章节提供的最大增益为1000V/V 我们很可能只能保证操作达到该水平,因为并非所有装置都能在温度,工艺和其他变量下实现更高的性能。

    此致,

    Ian Williams
    应用工程师
    精密放大器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William,

    感谢您的关注... 该应用是低频的,它制作了原型电路,并将增益设置为2800,并且工作正常。 我个人认为芯片可以做得更好...输出噪音低且稳定。

    现在,我将注意力转向寻找一种电子方式来改变增益或使用INA333作为微处理器设计的前端。 我期待着

    阅读您的回答。

    此致,

    -e

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eddie,

    我可以确认7.3 部分中的信息是打字错误。 INA333的最大增益的官方规格为1000V/V 虽然某些装置可能会获得更高的增益,但我们不保证超过1000V/V的任何性能水平 如果您需要具有较高增益的精密INA,可以从 此处列出的设备中进行选择

    此致,

    Ian Williams

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢伊恩...芯片做的很好...但我们决定放弃增益并保持在规格范围内。