This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL972:带音频应用程序的TL972

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TL972, RC4580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/635282/tl972-tl972-with-audio-application

部件号:TL972
主题中讨论的其他部件: RC4580

大家好

如果我们询问TL972,您会介意吗?

请参阅附件文件?
e2e.ti.com/.../2017.1026万_5F00_TL972.pdf
首先,我们是否应该在Audio论坛上确认此查询?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matsumoto-san,

    我的一位同事将很快回复,提供更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jose San

    感谢您的回复!

    好的,我们正在等待您的回复。

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jose San

    您能告诉我们您的情况吗?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,团队成员

    我们猜您的团队太忙了,但您能否回复我们?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matsumoto-san,

    我对延迟回复表示歉意。
    我们不是很关注TL972,因为它更像是一个通用运算放大器。 R2越高,噪音就消失了? 还是只是减少了?
    这适用于反相配置,对吗?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan San

    非常感谢您的回复!
    我们很抱歉催促您。

    R2越高,噪音就消失了? 还是只是减少了?
    ->我们的客户意识到噪音已经消失。(但是,他们可能只是听不到噪音。)

    这适用于反相配置,对吗?
    ->是,它是 反向配置。

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    松本山

    当客户尝试使用更高版本的R2时,他们是否也增加了R1的值以获得相同的增益水平?
    可能是某种原因导致TL972陷入不稳定状态。
    我的理解是否正确,即TL972的输出中有一个附加阶段? 如果是这种情况,您是否尝试断开TL972输出并检查噪音是否仍然存在?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan San

    感谢您的支持!
    我们的客户确认了这些信息,因此我们将很快回复。

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan San

    我们将按如下所示附上该文件。(请参阅P3至P5)
    e2e.ti.com/.../2017.1115万_5F00_TL972.pdf

    感谢您的帮助!

    此致

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,

    我现在将支持这一主题。
    我只有一个问题,就是TL972中的一个示例,它会执行或执行许多或全部TL972的操作吗?

    这看起来像是爆米花噪音,这是罕见的情况。
    它也称为突发噪声,脉冲噪声,双稳噪声或随机电报信号(RTS)噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,

    如果所有TL972都执行此操作,则检查电源是否有相同的噪音。 ALOS检查是否存在强电磁噪声源。 尝试使用Faraday固定框架,电池和完全屏蔽的电缆。 我经常使用金属漆罐来制造法拉第笼。 (确保盖子电气连接良好)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron San

    感谢您的回复。

    如果所有 TL972 都执行此操作,则检查电源是否有相同的噪音。
    ->是的,所有 TL972 都会执行此操作。 然后,我们的客户使用带电池或 稳定电源的电源。 结果是一样的。
      而且,我们的客户使用屏蔽电缆。 结果是一样的。
      根据客户的建议  , TL972似乎发出 噪音。  
      如果您有其他建议,您可以给我们吗?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-san,

    我坚信电源线(即使使用电池) 不在法拉第盒内。 信号捕获可能是附近的手机。  通过将TL972放大器放入笼中并在笼外有电源,我能够复制类似的信号。

    这是一个100 dB增益输出,手机靠近电源线。

    由于972和4580之间的原理图差异,4580的电源EMI抑制能力应更好。

    在使用德州仪器(TI) RC4580进行相同测试时,我发现输出信号大大降低   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron San

    非常感谢您的回复!
    我们让客户 与笼确认。
    我们将尽快为您提供反馈。  

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron San

    非常感谢您的支持!
    我们的客户可以确认您的说法。

    此致,

    松本博塔