This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3541:我可以使用P-SPICE模拟TLV3541。

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/635669/tlv3541-i-can-t-simulate-tlv3541-with-p-spice

部件号:TLV3541

我从主页下载了TLV3541 SPICE模型,并模拟到P-SPICE。

但是,发生了以下错误,无法进行模拟。


错误(ORPSIM):X_U16.XVCM_Camp使用的子电路VCCS_EXT_Lim未定义

错误(ORPSIM):未定义X_U16.XIQp使用的子电路VCCS_LIM_IQ

错误(ORPSIM):未定义X_U16.XIQn使用的子电路VCCS_LIM_IQ

错误(ORPSIM):X_U16.XCLAWp使用的子电路VCCS_LIM_CLAWp未定义

错误(ORPSIM):X_U16.XCLAWn使用的子电路VCCS_LIM_CLAWn未定义

错误(ORPSIM-1.5108万):X_U16.XCL_AMP使用的子电路CLAMP_LO未定义

错误(ORPSIM):未定义X_U16.XOL_SENSE使用的子电路OL_SENSE

错误(ORPSIM):X_U16.XCLAW_AMP使用的子电路CLAMP_LO未定义

错误(ORPSIM):X_U16.XCL_SRC使用的子电路VCCS_LIM_4未定义

错误(ORPSIM):X_U16.XCLAW_SRC使用的子电路VCCS_LIM_3未定义

错误(ORPSIM- 1.5108万):X_U16.XGR_AMP使用的子电路CLAM_HI未定义

错误(ORPSIM):X_U16.XGR_SRC使用的子电路VCCS_LIM_GR未定义

错误(ORPSIM):X_U16.XVCCS_LIM_1使用的子电路VCCS_LIM_1未定义

错误(ORPSIM):X_U16.XVCCS_LIM_2使用的子电路VCCS_LIM_2未定义

错误(ORPSIM):未定义X_U16.XU1使用的子电路VCVS_LIM_1

模拟模型似乎有问题。
如何在P-SPICE中运行仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我正在将此重定向给我们的建模团队寻求帮助,但如果我不得不推测,您的SPICE宏似乎没有引用实际模型文件。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    张恩您好!

    请您与我们分享您的PSpice项目吗? 这将有助于我们研究这个问题。

    谢谢!
    Vivek Agarwal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    张恩您好!

    我们有一段时间没有收到您的回复。 我假设您的问题已经解决。 如果您仍有问题,请随时发布您的PSpice项目,以便我们了解一下。