This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331:功能检查

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331, LM339-N, LM139, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/634826/tl331-function-check

部件号:TL331
线程中讨论的其他部件: LM339-NLM139LM339

您好,先生,

我们是设计TL331,您能否帮助检查以下原理图和功能?

1.输入-:输入电压0~12v ?

2. IN+:参考电压为0.9141V?

3. VCC:5V可以更改为3.3V?

4.输出:双重检查是否处于高激活状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng您好!

    合法输入电压范围为0V至2V,低于V+。

    使用5V电源时,合法输入范围为0V至3V。 原理图中显示的值在5V电源的合法范围内。

    使用3.3V电源时,有效输入范围为0至1.3V。 上述值仍在合法范围内,但在高端接近(1.2V与1.3V)。

    对于#1 - LMx93和TL331输入可在不损坏的情况下获得高达30V的电压,与V+无关。 只要其他输入在合法范围内,输出就应该正确。 但我们不建议在指定的输入限制之外进行操作。

    2 -是的。0.914V -请记住考虑比较器偏移(±9mV)和任何电源变化以及启动顺序。

    #3-是的,在上述情况下是可能的。

    #4-当PSYS_IC_OUT低于0.914V时,输出将为“Hi”(3.3V)。  当PSYS_IC_OUT >0.914V时,输出将为“低”(<100mV)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生:

    感谢您的回复。

    对于问题4,当PSYS_IC_OUT >0.914V时,TI是否有输出高的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng您好!

    只需反转输入即可更改逻辑。 将PSYS_IC_OUT应用于引脚3,将V_REF_R应用于引脚1。

    当PSYS_IC_OUT电压>0.914V时,输出将为“Hi”(3.3V)。  当PSYS_IC_OUT低于0.914V时,输出将为"低"(<100mV)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生:

    感谢您的回复,

    最终客户请求我们的附加滞后电阻器。

    您是否有建议值?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng您好!

    它们需要多少滞后?

    以上示意图显示滞后电阻器进入错误输入。 它应该连接到正输入引脚3 (因为滞后是正反馈)。

    请参阅LM339-N数据表和随附文档,了解如何应用滞后。

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/14/1411.Comparator_5F00_Hysteresis.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生:

    感谢您的回复。

    仔细检查TL331设计,我找到我们的类型,如LM339-N数据表中的图24。

    但是带有LM139的TL331是不同的IC,因此请再次检查我们的设计,非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng您好!

    TLV331是LM339系列的单一版本。 滞后理论和应用适用于所有比较器。

    在上述随附的文档中,您的电路为"反转"类型,如第9页所示。

    将您的电路与文档进行比较:

    R1 = R1616,R2 = R1618,R3 = R1632。 R1601 = 0欧姆,上拉= R1614。