This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:THS4521

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4521, OPA2810, LMV794, THS4552, OPA354, TL7660, OPA837, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/629712/ths4521-ths4521

部件号:THS4521
主题中讨论的其他部件: OPA2810LMV794THS4552OPA354TL7660OPA837TINA-TI

我正在按照以下规格设计(双)前端电路。

  • 双前端电路,带单电源,带至OP-AMP的双端输入
  • 电源3.3V
  • VIN =+/- 2V
  • 输出电压= 0至3V
  • 电压参考 0-3V输出
  • 低噪声–ADC的差动输入
  • 能够阻止交流信号-交流滤波器60Hz
  • 10m阻抗

我主要是在零件是否适合设计考虑或是否有替代零件和解决方案时寻求建议和建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Neguse:

    您是否要将+/-2V单端双极信号转换为单极输出为0至3V的差分信号? 如果是,那么我建议为运算放大器THS4521提供双电源,因为它有助于在单端到差分转换期间处理输入信号摆动的负极部分。

    此外,10M输入阻抗对于THS4521或其他FDA实施而言相当高。 建议在单位增益配置中使用JFET/CMOS运算放大器(如LMV794或OPA2810)缓冲输入,然后使用THS4521进行单差分转换。 10M输入电阻器可能会在JFET/CMOS运算放大器的同相输入处闹鬼。

    是在低频端(高通)还是高频端(低通)阻止60Hz的交流信号要求? 如果它位于低频端,则应能够使用47uF的交流耦合电容器来阻止60 Hz交流信号。

    另外,您是否知道您正在使用的ADC的共模输入电压参考是多少? 我相信您提到的设计参数可以通过THS4521或类似的FDA实现,只需对电源电压进行小幅调整。

    另一个可供查看的部件是THS4552,它是THS4521的双通道升级版本。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    “您是否要将+/-2V的单端双极信号转换为单极输出为0至3V的差分信号? 如果是,那么我建议为运算放大器THS4521提供双电源,因为它有助于处理单端到差动转换期间输入信号摆动的负极部分。”

    不,我想将+/- 2V差动输入信号的单位增益缓冲器转换为差动输出。 所附示意图是否有效?

    e2e.ti.com/.../Mini-DL_2D00_1-Page-2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Neguse:

    虽然随附的原理图执行了所需的功能,但我认为它不会起作用,主要原因如下。

    1.+/-3V的电源电压超出了LMV794和THS4521的+/-2.75V (或+5.5V)的绝对最大额定值。 我建议将电源电压降低到+/-2.5V,以便使用这些设备中的任何一种。  

    2. LMV794是一个去补偿放大器,在单位增益缓冲应用中不稳定。 相反,我建议使用OPA354,它可以配置为单位增益缓冲器,从而提高性能。

    3. THS4521 RF值12.1k可能会导致频率响应达到峰值。 您可以使用1.2k的RF和1k的rg来消除频率响应中的峰值。

    此外,R10和R12是否有理由为10M欧姆? LMV794或OPA354同相输入阻抗为1T-ohms,这可能使10M-ohms的R10/R12成为冗余。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Mini-DL_2D00_1-with-OPA354.TSCe2e.ti.com/.../Mini-DL_2D00_1-with-OPA354-and-THS4521.TSCe2e.ti.com/.../6278.Mini-DL_2D00_1-Page-2.pdfHiRohit6278. Rohit,

    当我使用OPA354模拟单位增益缓冲区时,它似乎工作正常,我得到了+/- 1V DC的正确输出,请参阅附加文件名(带OPA354的Mini DL-1)和Excel工作表文件。 但是,当我在试验电路板上组装电路时,我遇到了以下问题。

    •使用TL7660电压转换器,当我将-2.5V输入电源仅连接 到单位增益缓冲电路中的一个OPA354 IC时,电压下降到-2.2V左右,当连接到两个IC时,电压下降到-1.7V左右,为什么?

    •在单位增益缓冲电路之外,当输入为+/-1V时,输出约为+/-15mV,为什么? 输出应等于输入正确吗?  请参阅随附的示意图。

    此致,

    Neguse G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../OPA354.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Neguse:

    1.当其输入和所需输出电压相等时,TL7660似乎不能为放大器(OPA354/THS4521)提供所需的负载电流。 如果您查看TL7660数据表第5页,它将显示设备的输出电压与负载电流配置文件。 对于Vout =-Vin的对称负电压转换,TL7660将提供最小负载电流,Vin = 2.5V,Vout =-2.5V时,情况正好如此。 因此,OPA354电源将受到电流限制,导致电源电压从-2.5V降至-2.2V。 连接另一个IC电源将进一步限制TL7660输出的电流,并使电源电压进一步降至-1.7V。 您可以通过增加TL7660的输入电压来解决此问题,以提供输出电压=-2.5V,具体取决于负载电流配置文件,从而使放大器不受电源电流限制。  

    2.我认为OPA354输出=+/-15mV (输入=+/-1V)的第二个问题与运算放大器的供电电流不足的第一个问题有关。 如果您解决了第一个问题,我相信您应该能够解决OPA354的输出摆幅降低问题。

    另一件事是,如果您认为OPA354电源电流对于您的应用来说很高(4.9mA),那么您可能需要看看具有0.6mA电源电流且单位增益稳定的OPA837。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:

    电平转换A +/- 2V直流信号至0-3V。

    现在,我要将从+/- 2V到0-3V的信号转换到ADC。 使用THS4521执行此操作的最佳方式是什么?

    谢谢!

    Neguse
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Neguse:

    您可以使用以下THS4521电路将+/- 2V DC信号转换为0-3V差分输出。 在下面的原理图中,我使用OPA837作为输入缓冲放大器,而不是OPA354来节省电源。 请务必注意,每个THS4521输出回转1.5Vpp,给出ADC所需的总计3Vpp (diff)。 以下是适用于相同的TINA-TI电路: e2e.ti.com/.../THS4521_5F00_Diff_2D00_2_2D00_Diff.TSC

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    谢谢,我模拟了你建议的电路,看着VG1输入 和VM1输出,输出低于0,如果你遵循这个公式,它应该不会。

    输出电压= 0.75Vin + 1.5V

    为什么输出不移位,另一个词是输入为-2V时,输出应为3V,输入为-2V时,输出应为0V,我缺少什么?

    此致,

    Neguse G.e2e.ti.com/.../THS4521_5F00_Diff_2D00_2_2D00_Diff-_2800_10_2900_.TSC</s>2800 2900

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想说,当输入为2V时,输出应为3V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Neguse:

    TINA电路中的VM1是一个差分探头,可抵消两个单独输出(VOP和Vom)之间的任何直流电压。 由于VOP和VOM设置为相同的直流电压1.5V,VM1输出直流电压将以0V为中心,因此将发生任何交流摆动。 如果您想确保THS4521两个输出均处于1.5V的中心位置,那么我建议您单独查看每个THS4521输出。 如上图所示,VOP和Vom均以1.5V为中心,交流输出摆幅与此直流电压有关。

    THS4521中的输出摆幅目前在每个输出上为1.5Vpp单端,或在1.5V DC下为3Vpp差动。 我在3Vpp差分输出摆幅下方绘制了图,没有取消两个输出之间的1.5V直流电压。 差动输出是3V,还是THS4521单端输出都是3V?

    此致,

    Rohit