This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.0834万:订购前端硬件

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/629803/tida-00834-order-the-front-end-hardware

部件号:Tida-0.0834万
主题中讨论的其他部件:ADS8588S

您好,

我在阅读您的参考设计时发现它非常有趣。 转到“立即订购”部分时,我只看到ADS8588s评估套件可用。 是否可以订购TIDA-0.0834万上附带的前端硬件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我正在调查此事,稍后会回复您

    此致,Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    对她好,你对TIDA-0.0834万感兴趣。

    您能否提供更多详细信息,包括您希望使用此设计的客户名称,应用程序和项目详细信息?

    谢谢

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sreenivasa,

    这是一个计量的研发项目,是大学研究小组的一部分。 我们希望评估ADS8588,该平台似乎是理想的平台,是加快设置的理想之选。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好
    很好地了解需求。
    由于TI设计而发布的主板不可销售。
    另外,我们还提供了所有必需的文档,包括BOM,Gerber和其他设计详细信息,以便您根据需要快速为主板建立原型。
    您还可以订购BOM中列出的TI组件作为示例。
    如果您在浏览TI.com上的设计数据库后有任何其他问题,请告诉我
    您不需要Altium或任何其他工具来制造电路板。
    谢谢
    Sreenivasa