This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR108:XTR108的输出电流保持不变

Guru**** 2843460 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/634701/xtr108-the-output-current-is-unchanged-for-xtr108

部件号:XTR108

大家好,

客户正在使用XTR108。  当前源输出配置为VI-0。

未写入EEPROM数据时,没有电流输出。  当客户写入 EEPROM数据时,

VI-0可输出2mA电流。 即使 他更改 PGA参数或输入信号,2mA电流也保持不变。

   电阻桥传感器的灵敏度为2mV/v   电阻桥传感器的输入差分电压为0~10mV。

  电阻桥传感器的输入通用电压为2.5V。

附件是客户的原理图和他的EEPROM数据。  

您是否会针对客户的问题提供一些建议?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:
    鉴于您发布的寄存器内容,我预计V/I-0的源电流约为1.2mA。 这将使Vsensor电压~6.04V。 由于线性化常量为零,这不应随输入电压的变化而变化。 桥传感器的输出似乎应正确连接到内部PGA。 看一下配置的PGA增益(200x)和RVI值(6.34k),我希望此配置在全桥负载下从环路电源输出/输出~19mA。 该电流应在电源处测量(电流进入Vsup),或在接头2处插入安培表。 即使在完全输出时,V/I-0的电流输出仍应为~1.2mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Alex,ñ a
    感谢您的快速回复!
    我仍然有XTR108的问题,当我在管座2处插入电流表时,输出/消耗~19mA。
    我想请您回答这些问题:
    1.您能否解释为什么V/I-0应根据寄存器内容提供约1.2mA的电流? 我在XTR108的数据表中注意到0.493mA的Rset=12.1k。 我确实从V/I-0引脚获得了大约1mA电流。
    2.当桥传感器的输出为8mV时,Header2处的电流表显示2mA,而不是~19mA,我很高兴看到这种情况。 这是主要的问题。你能告诉我可能的原因吗?或者我应该用哪种方法来解决这个问题吗?
    3.我不确定我的校验和是否正确,我只是根据数据表对其进行了分析。 |如果校验和不正确,是否重要?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,您能不能帮助您的专家回答我的问题。此案例是紧急的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.下面是我的计算:首先,从XTR108数据表:

    用表III中的公式替换,我们得到:

    在您显示的寄存器映射中,N11为0x50,N10为0x01,使其十进制值分别为80和1。 内部提供的参考电压为1.193V。 根据原理图,Rset为12.1k。

    插入所有这些值将给出Iref1,2 = 616.3µA。 现在,看一下寄存器9的内容,我们看到它被设置为0x00。 这意味着IreF1和Iref2都将通过内部mux连接到V/I-0。 这意味着V/I-0的实际电流输出将为2xIref1,2或1.233mA。 如果您发布的寄存器映射已将N10和N11显示为十进制值,我预计电流为1.140mA。 电流流入R12,所以我预计它的电压(和V_SENSOR)大约为6.04V。

    2.反向计算2mA输出所需的输入电压,我得到-1.34mV的输入电压。 对于XTR108的V至I级,我计算出来自PGA的253mV输出将产生此电流,这非常接近PGA的最小输出摆动。 您是否尝试过将PGA的极性切换? 将0x32写入寄存器8将执行此操作。

    3.您的校验和似乎是正确的。 当我从寄存器内容计算出来时,我得出了与寄存器15中相同的值。 此外,寄存器0为0x00,这意味着CSE位被清除。 但是,如果校验和错误,我预计输出大约为1.77mA,因为数据表表明XTR108将在这种情况下将自身编程到最低的低于标度级别。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex,ñ a
    非常感谢您的帮助!

    关于问题1,我同意您的计算,但我在引脚V/I-0处获得了相同的Iref1,2输出,无论我写入寄存器9 0x00或0x10或0x01的值是什么。 如果我将ohter值写入寄存器9,我在引脚V/I-0处没有输出。 因此,我想我的设置已写入EEPROM并由XTR108读取。 这种表现让我感到困惑。 你能想到这一点并给我更多的指导吗?

    关于问题2,我已将V/I-2和V/I-3反转至PGA,结果相同。 但当我错误地将1.5V输入电压输入给V/I-2和V/I-3时发生了一件有趣的事情,我在电流表处测量到10.70mA,当我调整输入电压时,电流表读出10.6mA~ 10.8mA!似乎PGA工作不正常。 如果V/I-2和V/I-3的输入约为8mV,则输出始终保持2mA。

    期待您的评论

    此致,

    赵利奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leo:
    我以前应该问过,您是否在RBD位设置为1的情况下尝试过此测试? 这应防止XTR108在EEPROM编程之前从外部EEPROM刷新其寄存器设置。