This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:参考针脚驱动电路

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA313, INA333, OPA333, OPA314, INA326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/634421/ina333-ref-pin-driver-circuit

部件号:INA333
主题中讨论的其他部件:OPA333REF3030,OPA313 OPA314尼加拉瓜326.

大家好,我想请您帮助设计INA333的参考驱动电路。 我的电路中的INA333由ref3030 (即3V)供电 ,我想给INA333的参考引脚500 mV。 对于我们的产品预算来说,最常用的OPA333成本非常高昂。 您能否建议一种经济实惠的解决方案?

驱动器电路的成本可能更多地以0.1 到0.2 USD为中心。

 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidula

    由于您使用较低精度的0.2 % 初始精确度参考电压REF3030,因此使用高精度,更昂贵的运算放大器驱动INA333的参考引脚是没有意义的。  因此,经济高效的解决方案将涉及使用如下所示的OPA314或OPA313。  

     

    您还可以考虑将INA326用于您的解决方案,与INA333不同,它将为您提供轨对轨输入共模电压range.e2e.ti.com/.../INA333-Vidula-circuit.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我将使用opa314和opa313进行检查。 INA326的成本比INA333高,因此我们可能不会使用它。

    查询:

    1) 我们正在使用INA333进行称重传感器输出放大。称重传感器由相同的ref3030供电,因此在INA333的输入端,电压为Vin+= 1.489 V和Vin= 1.489 V。这是正确的设置还是我需要更改一些内容。如果您想参考原理图,请 请告诉我,我将私下发送给您,我不能在论坛上分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidula

    电路工作正常,输入共模电压1.489V应导致最大输出电压范围50mV <输出电压< 2.95V -参见下文。   我假设增益低于100,但如果增益不同,则必须调整最大输入差动电压(VIN+)-(VIN-)以反映实际增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增益电阻值为220E,因此增益为455。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidula

    您的特定应用的有效输入差分电压范围如下所示。  它不包括INA333最大Vos的调整值约为+/-25uV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我在寻找有关在单供应操作中使用INA333的更多信息时发现了这个主题。 在n´t数据表中的示例中,该器件由3V电源供电,参考输入应提供1.5V (= 3V / 2),但它并未说明如何实现这一点。

    现在我找到了您的主题,您想通过参考电压ref3030为器件供电,而您的参考输入将由一个简单的运算放大器电路供电,它将使您的参考电压的输出电压减半(ref3030)。
    我当时在考虑使用标准电压调节器(LDO)为INA供电。 对于参考输入,我考虑使用参考电压,例如ref3030。

    请您松散一些关于背景和优点(可能是缺点)的词语吗? 使用参考电压为INA供电?

    来自德国的最棒的评价
    Jörg