This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:测量数据的精度变化

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/634677/ina219-accuracy-variation-for-measurement-data

部件号:INA219

如果有INA219精度变化的测量数据,请提供这些数据。

关于条件,Vcc:5V和并联电阻器:0.01Ω,另一个条件不是条件。

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi,

    您是否说在这种情况下没有负载电流,共模电压或总线电压?

    所列部件的精度规格是在以下测试条件下获得的:

    因此,这类更多信息将帮助我更好地为您提供帮助。

    Peter Iliya

    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Satoshi:

    我有一段时间没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题-如果没有,请回复或创建新线程。

    谢谢!
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter-San

    很抱歉回复延迟。
    此问题已被清除,谢谢。

    如果有新的问题,我将发布新的主题。

    此致,
    Satoshi