This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV425:随时间推移而漂移

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/634526/drv425-drift-over-time

部件号:DRV425

我正在使用一个由6个DRV425设备组成的阵列,每个设备用大约1 cm 隔开,在一个传感器设计中。  在校准过程中,我注意到一段时间内会出现缓慢但稳定的漂移(持续至少几天)。  是否有人有任何想法,为什么会出现漂移?  有些传感器朝正方向漂移,有些则朝负方向漂移。  我最初以为它可能是温度,但我在每个DRV425旁边都有一个热敏电阻,并且同时监测这些热敏电阻,它们稳定的速度相对较快。  我还监测了电源电压,发现它不会随时间推移而漂移。  

我使用的是24位ADC,每秒采样几次,然后每秒传输一次这些样本的平均值。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    感谢您使用TI E2E论坛。 我们将把您的问题转交给我们的磁传感器应用程序工程师。 他很快就会回来找你。 同时,您能否分享您的系统示意图或方框图?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael,

    我很乐意帮助找出这种偏差的根源。 我有几个问题可以帮助我理解或缩小范围。 您是否针对您的参考电压引脚测量输出? 换言之,您是否使用ADC测量输出电压和参考电压之间的差值? 如果没有,您能否验证这是否可以解决问题? 您使用的是哪种分流电阻值? 此电阻器是否也能换档。 通过漂移,您能给我一个您看到漂移的电压或磁场值吗? 您是完全应用外部磁场还是测量零磁场。 如果您强制输入射野,是否有办法确保射源不会漂移?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此线程已脱机。 查找漂移的根本原因。