This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:ina240

Guru**** 2529370 points
Other Parts Discussed in Thread: INA139, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/634684/ina240-ina240

部件号:INA240
主题中讨论的其他部件:INA139

 驱动电磁阀时,图(第23页INA240数据表和INA139)中也有同样的问题。 谁能解释输出行为? 为什么即使输入差分电压非常快,20毫秒后仍会有一个达到所需值的压降输出信号?

谢谢,祝好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

     

    输出响应代表由PWM波形驱动的典型电磁阀的行为。

     

    从应用行驶信号的那一刻起至大约5毫秒,电磁阀柱塞处于静止状态;在5毫秒时,柱塞开始移动,并在大约12毫秒时停止。

     

    所有电磁阀都具有相似的响应曲线,即使柱塞行程时间和电流水平不同。

     

    请注意,广

    应用程序支持-电流感应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回答。 但我不明白其中一件事。 低于与电磁阀(电阀)串联并由 高侧24V MOSFET驱动的3.3欧姆分流电阻器测得的电压; 即使差速器输入速度快(因此它们还必须反映电磁阀中的电流除以3.3欧姆),INA240的输出也会延迟(蓝色的一个)为什么会发生这种情况? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

     

    黄色和紫色迹线,正负输入引脚电压是多少? 我看不到差分输入,也看不出它的速度很快。

     

    差分输入是黄色和紫色之间的差值,当然假设它们是P和N输入电压。

     

    请注意,广

    应用程序支持-电流感应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是,它们代表输入端的正负电压。 因此,它们的差值代表了在高侧电流监视器配置中3.3欧姆分流电阻器上的差分电压,其中电阀是要监控的负载。 由于部件的输出在达到所需值之前延迟了大约20ms, 我不理解这种现象是否是由电阀电流造成的(但在这种情况下,输入电压除以3.3欧姆之间的差值应代表此电流,因此也应延迟) 或者,如果这是由于ina139对高共模 电压瞬态或范围的响应。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

     

    您是否绘制了差分输入图? 示波器画面显示的是共模输入,而不是差分输入。

     

    要查看差分输入,需要使用范围的数学“减”函数。 这样做后,您将看到INA输出是一种忠实的放大型输入差动电压。

     

    请注意,广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

     

    我认为您的问题已经解决,因此我将关闭此线程。

    请注意,广

    应用程序支持-电流感应