This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37D73:通过控制TRF37D73和TRF37C75的PWDN引脚来启动设备的时间。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF37C75, TRF37D73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/635266/trf37d73-the-startup-time-of-the-device-by-controlling-the-pwdn-pin-of-trf37d73-and-trf37c75

部件号:TRF37D73
主题中讨论的其他部件:TRF37C75

您好,

我对通过控制TRF37D73和TRF37C75的PWDN引脚来控制设备的启动时间有疑问。

根据数据表,介绍了打开时在0.6 μs后到达90 % 输出。

<问题>

到达100 % 输出的最大时间是多少?
是否是典型时间的两倍?

最好的餐厅,奥罗比安科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Orobianco,

    从90 % Poout到达100 % 需要花费<40ns。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rohit San,

    感谢您的回复。

    那么,50 % TTL到Ton 100 % 输出的最大值是多少?
    是关于0.64 Us吗?

    最好的餐厅,奥罗比安科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rohit San,

    很抱歉给您带来麻烦,但我可以让您回答上述问题吗?

    最好的餐厅,奥罗比安科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Orobianco,

    是的。 您应该会看到W ü~0.64 Us for 50 % TTL to 100 % Pot of turn on。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Questions.pptxHelloRohit San,

    感谢您的回复。

    只是为了确定,您能否确认对所附文件的理解是否正确?

    最好的餐厅,奥罗比安科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Orobianco,

    附件是您问题的答案。

    此致,

    Rohit

    e2e.ti.com/.../Questions_5F00_With_5F00_Ans.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rohit San,

    感谢您的回复。

    根据您对问题2的回答,我对问题1的理解是否真的正确?

    我认为以下是正确的。

    "Toff"= PWDN (功率下限)引脚输入:低=>高= RFOUT关闭
    "ton"= PWDN (PowerDown)引脚输入:高=>低= RFOUT打开

    最好的餐厅,奥罗比安科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Orobianco,

    是的。 我在第1季度回答的问题和您在下面粘贴的内容相同,并且是正确的操作。

    "Toff"= PWDN (功率下限)引脚输入:低=>高= RFOUT关闭
    "ton"= PWDN (PowerDown)引脚输入:高=>低= RFOUT打开

    Q2中的波形确实显示了PWDN引脚从高变为低,这意味着图像中的RFOUT (或输出)正在打开。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rohit San,

    感谢您的回复。
    我的问题已经解决。

    此致,Orobianco