This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2365:在OPA2365中使用双电源

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2365, LMV797

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/635393/opa2365-using-dual-supply-in-opa2365

部件号:OPA2365
线程: LMV797中讨论的其他部件

您好,

单电源和双电源运算放大器之间的架构是否存在任何差异。 我是否可以在单个电源(如运算放大 器OPA2365)中使用正极和负极电源。   

此致,

餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    是的。 OPA2365支持单电源和双电源。 因此,应为OPA2365同时使用正极和负极电源。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但在数据表中,为什么它被写入单电源运算放大器,您能详细说明这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    餐前小吃,

    如果有数字逻辑引脚需要一些共模(通常是GND)参考,则通常指定单电源运算放大器,而OPA2365则不需要。 您可能还需要参阅第7.1 节:概述,其中提到该部件可以同时用于单电源和双电源,这通常适用于大多数运算放大器。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Rohit的宝贵回复,

    我明白了您的观点,我有一个小疑问,是否所有双电源运算放大器都可以用作单侧运算放大器,反之亦然。 单电源或双电源运算放大器之间是否存在任何内部硬件差异。 运算放大器(如LMV797)是单电源运算放大器或双电源运算放大器。

    数据表中的确切内容可以将任何运算放大器限定为单电源或双电源运算放大器。

    此致,
    餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    是的。 所有运算放大器均可用作单电源或双电源。

    电压只是两个点之间的电位测量值。 LMV797对于具有0.3 至4V输入的V-=0V和V+=5V电源的工作方式与对于具有-2.8V至1.5V输入的V-=-2.5V和V+=2.5V电源的工作方式相同。 所有这些都很重要,那就是每个引脚如何与电源导轨相对应。

    此致

    Sean