This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:AFE031

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE031, AFE032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/640023/afe031-afe031

部件号:AFE031
主题 中讨论的其他部件:AFE032

您好,

AfE031的PA不提供计算得出的电流(1.6A), 连接  到PA_ISET引脚(引脚46)的外部ISET电阻为10K,但我获得的功率放大器的最大输出电流为1A,我预期为1.6A,这是什么问题?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Behailu:

    我将为您研究这个问题。

    此致,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密运算放大器应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我会等待您的帮助,谢谢Errol。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.窄带电力线通信中变压器无耦合的缺点是什么?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Behailu:

    我已计算出相同的Rset电阻值10kohm。  在这种情况下,不应限制1.5A的最大输出电流。   我确实看到数据表第44页上的原理图显示Rset为7.5kohms。  

    您是否可以将Rset的值更改为7.5千欧并告诉我它是否会影响输出电流?  

    变压器用于电流隔离和最大的负载动力传输效率。 我已在应用手册中附加了一个链接,在第14页详细描述了耦合电路中每个组件的用途。  

    www.ti.com/.../sboa130a.pdf

    此致,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密运算放大器应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Errol,

    感谢您的帮助,我使用另一个放大器放大AFE031输出,但负载不会消耗高电流。 是变压器限制最大电流。我们使用的是具有较低转速比的变压器,而不是理想的转速比。

    最棒的Rigards
    Behalu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Behailu:

    正确;变压器根据转速比限制最大电流。  

    此致,

    Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Errol,

    再次感谢,我使用了一个1:1.3 的变压器,该变压器是否会限制2欧姆负载的电流1A?

    此致!

    Behailu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。 这可以通过下面链接的应用说明中的公式计算。

    www.ti.com/.../sboa130a.pdf

    此致,

    Errol
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Errol:

    谢谢,我想提高注射电压, 您有什么建议?  

    此致!

    Behailu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Behailu:

    看起来这是一个滑脱的裂缝。 很抱歉,我的答复太迟了。 要提高喷射电压,您可以更改变压器的回转比,或将AFE031设备升级至AFE032,输出电流(1.9A)大于AFE031 (1.5A)。

    此致,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密放大器应用