This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA541:OPA541:OPA541 V2的并联操作

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA541, OPA549, OPA452, OPA548, OPA547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/638125/opa541-opa541-paralleled-operation-for-the-opa541-v2

部件号:OPA541
主题中讨论的其他部件: OPA549OPA452OPA548OPA547

Thomas Kuehl,您好!

我接受我之前的主题(已关闭)“OPA541:OPA541的并联操作”;可以改变很多事情的附加数据:我告诉您负载是“负载: 它是一个1.9H的线圈,电阻为11Ω Ω,我们可以在最大40Ω Ω 时添加电缆电阻。" 有一个修改,这里是真正的电荷"负载:它是0.46H (约)的线圈,电阻为1.4Ω( 约),我们可以在最大4Ω Ω 时添加电缆电阻。" 这完全不同。

我用以前的原理图进行了测试,步骤不同:

首先,如果我记得的话,我会用180Ω Ω 的输出电阻模拟负载。 我的信号正常。
-之后,我接通了实负载:0.46H的线圈,电阻为1,4Ω Ω。 它不工作(我的放大器正在加热,我的信号失真)。 如果需要,我可以加入您的图片。

感谢您的回答。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Florian:

    180欧姆负载是一个非常轻的负载,与具有1.4 欧姆电阻的0.46 H电感器非常不同。 请发送更新的示意图,其中显示OPA541电路,输出负载连接(包括任何电缆及其特性),电源信息和输入信号信息。 还需要输入和输出信号的图像。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    请在附件中找到:

    • 更新的示意图。

      e2e.ti.com/.../OPA541_5F00_noninv_5F00_parallel_5F00_07_2800_modif_2900_.TSC</s>2900

    • 负载是0.46H的线圈,电阻为1,4Ω Ω,最坏情况下可为4Ω Ω(加上电缆电阻)。 电缆为 屏蔽电缆,双绞线,2根,5 mm² Ω。
    • 电源: 我的电路由+/-36,8V供电
    • 您还可以找到2幅图像:第一幅是输入和输出,具有180欧姆负载,第二幅是 输入和输出,具有实际负载(0.46 H电感器具有1.4 欧姆电阻)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Florian:

    您提供的OPA541 TINA模拟电路指示输入信号是4.4 Vpk,1.2 kHz正弦波。 我认为DSO通道1上显示的波形确认这是近似的输入条件。

    当我分析0.46 H负载时,它在1.2 kHz下具有几乎3.5 k-Ohm (J3500)的感抗。 这伴随着1.4 欧姆的小系列电阻。 因此,输出负载几乎完全是反应性的。 电路设置为8.2 V/V的电压增益,因此对于4.4 Vpk输入,预期峰值输出电压将约为36.1 Vpk。 这将是一个问题。

    如果降低峰值输入电压,使输出处于其线性范围内,则电流会出奇地低。 例如,如果输出保持在30 Vpk,则对于无功负载,电流仅约为30 Vpk/3500欧姆或8.5 mA峰值。 这实际上比180欧姆电阻器所产生的负载轻得多,电阻器所产生的电流约为170mA。

    当在0.46 H无功负载下尝试进行TINA模拟时,它表示输出正撞击轨道,导致模拟停止。 增益似乎过高,而且可能由于电路Q而出现增益峰值。您提到双绞线电缆。 这会在电感器上增加一些电容,并在负载上增加另一个抗。 如果我将输入电压降低到4 Vpk,则输出不会冲击导轨,模拟已完成。 尝试降低输入电压,查看失真是否减少。

    您可能会发现有必要稍微降低驱动,或略微降低增益,并在电感器上添加一些电阻以降低Q,从而使输出电压保持在OPA541的线性范围内。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    正如您所说,我略微降低了增益 (现在R4 = 12K,R3 = 1820)。 现在,当我模拟我的赛道时,没有问题。

    但实际上,这是不同的。 当我连接负载(线圈)时,我的信号(输入和输出)完全失真,比以前更差。 我真的不明白问题是从哪里来的。
    这很奇怪,就好像输入上的输出返回一样。

    此致,

    Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas

    检查后,这是2个信号(输入和输出)。  输出信号看起来比 上次好一点,但 仍然失真。 我的输入信号在负载和负载情况下的振幅不同。 我不理解。

    此致,Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载后,我的信号会出现在我的电路板上进行数字处理;我们使用0.05欧姆(1W)电阻器读取电流。 我的电阻是否会过小?(功率太低?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Florian:

    上NPN输出晶体管似乎暂时关闭。 您正在将输出摆动驱动至最大值和更大值,并且 可能没有足够的剩余电压来保持电流源和输出在波形的该部分打开。 请记住,您正在驱动复杂阻抗,峰值电流和峰值电压不相位。 尝试减小驱动器,查看波形是否返回正弦波,或者如果您可以选择增加耗材,请尝试执行此操作。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Florian:

    50 m 欧姆电阻器是否连接在0.46 H/Ohm 0.4 负载上? 我不明白为什么会出现这种情况。 电阻器所需的电流为多安培,需要比1 W高得多的额定功率。请说明。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    我不能降低驱动,因为信号来自 微控制器,振幅是固定的。 我可以尝试再次降低增益吗?

    如果我增加耗材,是否可以正常工作?因为我的电视的价值为36,8V,与我的耗材相同。 因此,如果我增加耗材,我还必须更换电视?

    此致,Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas

    这是电阻器的连接方式。 我需要很多安培,这就是为什么我在paralell中使用两个放大器。

    此致,Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Florian:

    您必须提高电视的电压;否则,它们可能会打开,这将不会很好。 但您可以将其卸下,以便在较高的电源电压水平下进行测试。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    正如您所说,我拆下了电视,提高了电源电压。 我试过+/-373V,+/-383V和+/-388V。
    我仍然有同样的问题:

    我不想将电源增加到太接近最大电源电压的位置。

    此致,Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了另外两次测试。 对于这两种情况,电源始终相同,+/-38,8V。

    对于第一个,我将增益降低到6,55 (我使用了10k和1,8k)。 曲线看起来更好,但仍然不好:


    对于第二个,我将增益减少到5,87 (我使用5.36k和1,1k)。 这是曲线:


    曲线看起来不错,但是:
    第二个会很快地发热,所以这是不正常的。 电源电压(38,8V)可能过高?
    -当我用我的系统测量电流时,我大约有47A。 目的是使用两个并联放大器,以获得比一个更大的电流。 有了这种电压和电流,就不必使用2。 如何增加线圈中的功率(电压和电流)?

    此致,Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Florian:

    根据DSO垂直刻度20 V/div,OPA541输出电压似乎接近45 V的峰值。 这很难理解为什么会出现这种情况,因为直流电源设置为+/- 37.3 V (74.6 V)到+/- 38.8 V (77.6 V)。 如果由于复杂的阻抗负载条件,输出实际试图移动到高于电源轨的位置,则输出电压/电流关系中可能会有一小段时间,即上输出达林顿灯关闭。 这就是下降的高峰所暗示的。 一旦瞬时条件改变,输出将恢复正常工作。

    如果OPA541输出保持在其指定的输出摆幅范围内, IO = 5 A,连续±(|Vs|–5.5)±(|Vs|–4.5) V,则似乎不会出现此向下峰值。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Florian:

    第二种情况下功率消耗会更高,因为峰值输出电压相对于电源电压较低。 这将导致更高的功耗和加热。 您可以尝试将电源电压降低到仍可获得令人满意的峰值输出电平的程度。 在这种情况下,功耗会降低。 在 电源电路中达到必要的散热水平是一项挑战。 使用两个OPA541而不是一个,可能会使散热任务 更容易管理。

    如果满足SOA要求,则OPA541的额定持续电流为5安培。 OPA549的额定连续电流为8安培。 它还具有启用/关闭等功能,可用于使功耗闲置,以及在功耗过高时保护输出的热关闭。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    这是由于电路共振,这就是为什么输出电压峰值为45V。

    但有些令人沮丧的事我不明白。 使用我们的旧电路(我们使用了一个OPA549,负载是1,8H的线圈,电阻R=11欧姆),输出移动到高于电源导轨的位置,Darlightton没有问题。

    这2个电路之间有什么区别?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Florian:

    OPA541和OPA549的设计有显著差异,电流限制电路也有很大差异。 可能存在一些设计差异,使OPA549能够容忍输出过压情况,而不会像OPA541那样作出反应。 您可能会发现,OPA541可以承受1.8 H,1.9 Ω 负载。

    如果输出电压超过电源导轨,则表示负载产生反电动势。 这可能是输出晶体管的危险情况,可能会导致放大器损坏。 这就是为什么快速功率二极管从输出添加到电源导轨的原因。 它们钳制晶体管上的电压,并应防止其偏置,以保护输出免受损坏。

    请注意,下周是美国的感恩节假期。 我会在这段时间离开。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    今天,我将在1.8 H负载下进行测试。 我的信号是线圈的激励信号,这就是为什么我们必须在输出上有大量的功率(几安培)。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关信息,这是输出电容器的参考:
    uk.rs-online.com/.../
    Ir的值对于我的apllication是否过低?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas

    我使用以下设置进行了测试:
    R4 = 5,12k,R3 = 1,09k,因此增益为1 +(R4/R3)= 5,7
    无负载:输入电压=8,6,输出电压=48V
    当我插入负载(1,9H和11欧姆)时,输入电压= 5,40V,输出电压= 26V约。

    我真的不明白发生了什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Florian:

    我看到您已将结果发布到更深的线程中。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Florian:

    我认为电容器不是问题。 我不确定你的意思是什么?

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Florian:

    输出负载连接到OPA541输出时,输入电压下降似乎很奇怪。 这表明PC板存在当前环路问题。 能否发布您的曲线电路设计,以便我们现在可以了解所有配置的情况? 您是使用DSO还是仪表来测量电压? 您是否可以在加载和不加载的情况下显示输入信号和输出信号图像?

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    IR:100 Hz,85 ºC时的额定RMS波纹电流

    此致,Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    请查找设计:

     

    未加载时的VIN和输出电压:

    在负载情况下:

    测得的电流为623mA (我们使用电子板上的小电阻器测量电流)。

    此致,Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Florian:

    比较OPA541卸载和加载的输出/输入波形,增益似乎相等。 连接负载时,输入电压降至较低水平的事实是意料之外的,也是引起关注的原因。 我已经研究了OPA541的内部设计,以了解是否有一个关于这种反应的可放大的解释。 我找不到任何关于设计的东西可以解释它。 输入电平不应随输出负载条件而变化。

    前面提到过微控制器生成正弦脉冲波形。 当OPA541输出负载处于活动状态时,其输出振幅级别是否会发生变化?

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    是的,我看到卸载和加载输出之间的增益相同。

    我不认为微控制器只生成一个波形,如果输出负载处于活动状态,则什么也不会发生。

    我不理解的很多问题:
    -当我更改负载时(参见讨论开始部分),激励信号与负载输出不同(约10V而不是8,8V)。 它如何影响输入信号?
    如何计算输出电流的实际值?

    也许此放大器不适合我的应用?

    此致,Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Florian:

    关于您的问题:

    -当我更改负载时(参见讨论开始部分),激励信号与负载输出不同(约10V而不是8,8V)。 它如何影响输入信号?

    随着运算放大器输出负载条件的变化,输入信号电平不会发生变化。 这不是我用正常工作的运算放大器观察到的情况。 OPA541的输入级是JFET差动放大器,其阻抗非常高。 当驱动同相输入时,它为源提供非常轻的负载,就像您的电路一样。 您是否可以尝试使用独立 的低阻抗信号 发生器驱动OPA541输入,并查看在没有附加输出负载的情况下输入和输出信号电平是否不同? 如果输入和输出电平保持大致相同,那么这可能告诉我们板载信号源的一些信息。


    如何计算输出电流的实际值?

    这是一个涉及的问题,因为一旦您从纯电阻负载转移到包含电抗的复杂负载,您必须考虑实际功率(瓦特),无功功率(电压-安培无功)和视在功率(电压-安培)。 这是一个非常简单的主题, 它包含了这三种不同类型的权力之间的权力三角关系。  请参阅Arrow.com提供的,受Aspencore Inc.版权保护的以下教程,而不是重复在线介绍的内容。以下是链接:

    -此放大器可能不适合我的应用?

    我不确定这是否是OPA541运算放大器或系统中的其它问题。 我认为,与 驱动纯电阻负载时遇到的情况相比,高反应负载带来的复杂性会产生更不同,更复杂的情况。 输出升至非常接近或超过电源导轨的水平这一事实表明 电路中发生了超出正常 工作范围的事情。

    如果使用OPA541和OPA549无法获得令人满意的结果 ,您可能需要考虑更高的功耗运算放大器。 OPA541和OPA549是TI的最高功耗运算放大器, 我对我们的产品系列没有任何其他建议。 当我们遇到这种情况时,我们通常建议查看Apex Microtechnology提供的高功率运算放大器。 它们 提供了多种功率运算放大器,这些运算放大器超过了我们的输出电压和电流容量。 TI与Apex Microtechnology没有任何关系,但出于礼貌,我们将其提及。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    我用信号 发生器替换微控制器信号:现在,输入信号总是一样的。 但我发送了连续的正弦信号;它能解释为什么我的第二个OPA541非常热,具有5V峰值输入信号吗?

    要恢复:

    - 采用旧设计(一个OPA549):
    1.9H,电阻为11Ω Ω :900mA输入信号正常,输出信号变形。 42V峰值(电源+/-24V)。
    0.46H (约),电阻1.4 Ω:4590mA,输入和输出信号变形。 (明天将测量电压是否超过电源导轨)

    -采用新设计(2 OPA541):
    1.9H,电阻11Ω Ω :650mA输入信号和输出信号变形。
    0.46H (约),电阻1.4 Ω:6000mA,输入和输出信号变形。

     

    如果在旧设计中从未更换过电源导轨,它可以解释为什么在新设计中出现问题(如果超出导轨)。
    在这种情况下,我想我会将放大器更换为更大的放大器。

    我尝试用您的教程计算输出电流。 我发现电流低于1A,所以有些我不理解。

    此致,Florian

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Florian:

    当您将输入信号从正弦波脉冲更改为连续正弦波时,输出级的占空比会增加,而其耗散的功率会增加。

    让我看看我是否可以在使用模拟确定负载电流方面取得一些进展。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

      我期待着听到 你的意见。  

    此致,Florian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Florian:

    我花了很多时间来分析OPA541,我们一直在去裂的双放大器电路。 但是,在此之前,我分析了您需要驱动的0.46 H + 1.4 欧姆系列负载。 结果可能会让您感到惊讶。

    当100 UF系列输出电容器的阻抗,0.46 H电感器和1.4 3465.6 欧姆电阻被视为1.2 kHz时的标定阻抗为1.4 38+欧姆或3466∠89.97°欧姆。

    这是 一种高无功压跳,即使  在 中等高输出电压水平下,相关交流电流也会很低。 例如,如果所需输出为36 Vpk,则峰值电流为:

    IPK = Vpk / ZT =(36 Vpk∠0°)/(3466∠89.97°)= 10.39 mA∠- 89.97°

    这比预期的电流低得多,不需要高功率运算放大器 ,而是需要能够提供所需高输出电压摆动和中等输出电流的运算放大器。

    在模拟和分析两个OPA541电路时,我发现两个输出之间有高循环电流;峰值高达300 mA。 这可能解释了当您使用正弦波发生器驱动电路时放大器变热的原因。 循环电流来自主/从属连接输出配置和 从属放大器的电压偏移。

    我建议尝试采用另一种使用高电压,低得多的输出电流运算放大器的方法。 由于只需提供大约10 mA的输出电流,因此OPA452之类的HV运算放大器应该可以工作,而无需主/从电路。 OPA452可与高达+/-40 V的电源配合使用,并且能够提供50 mA输出。 如果输出电流保持在10至15 mA的峰值电平,则电源导轨的输出摆动大约为 来自它们的1.5 V。 这比高功率运算放大器所能实现的目标要近得多。

    我 已经开始模拟下面的电路了,但我正在寻找一些可能是真实的或可能不真实的电路。 串行输出负载具有23.5 Hz的谐振频率,并且峰到峰输出电流中似乎存在低水平振幅分量。 这就是为什么波形与零不对称的原因。  这种波纹大约在23 Hz左右。 如果这是真的,那是一个必须处理的问题。

    我 不知道你是否想走另一条路,但我想向你介绍 我的最新发现。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    将改变一切的信息:线圈不是0.46H,而是0.46mH!!!!

    此致,Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Florian:

    这改变了分析方面的所有内容,并将设计恢复为两个OPA541功耗运算放大器。  我用 负载电感器从0.46 H切换至0.46 MH,对电路进行了快速模拟。 结果如下所示。

    峰值电流现在超过6安培,负载时的峰值到峰值电压非常高,为~+/-50 Vpk。 电感器和输出耦合电容器之间似乎存在近谐振。 这需要进一步研究。

    请注意,我将在假期休息一下。 明天之后,我将不再回答E2E帖子,直到2018年1月的第二周。 度过美好的假期!

    此致,Thomas

    精密放大器应用

    e2e.ti.com/.../OPA541_5F00_noninv_5F00_parallel_5F00_07.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    那么第二个OPA541的过热问题又如何呢?

    在输出上,我有2个100µF Ω 串联电容器。 必须更改其值?

    是否可以增加输出上的电流?

    此致,Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Florian:

    如果通过第二个OPA541的电流大约等于第一个的电流,并且它与第一个相同的热环境,则它不应比第一个温度更高。 它们应该几乎平均分担输出功率负载和热量。

    两个100 UF系列输出电容器(总共50 UF)与430 uh电感器一起在输出电路中的1.1 kHz产生共振。 非常接近1.2 kHz输入频率。 共振的结果是输出峰值,这会使输出电压高于8.5 V/V (18.6 dB)的预测闭环增益。 根据模拟,整体增益为20.6 V/V (26.3 dB),在1.2 kHz至19.5 V/V (25.8 dB)时会略微降低。 1.2 kHz时的表观增益比8.5 V/V高得多,这就是为什么输出会超过电源导轨。 在这种情况下,运算放大器通常不会工作。

    如果移除50 UF系列输出电容器,则输出负载处仅存在一个小直流电平。 这是由于运算放大器偏移造成的。 拆下电容器可消除谐振电路设置,增益将在通带中精确变为8.5 V/V。 您可以看到此结果,将输出电压与频率响应与带电容器和不带电容器进行比较。 请参阅下图。 建议不要使用电容器。 尝试这样做并查看电路的行为。

    OPA541的额定连续电流为5安培,峰值电流为10安培。 限制因素是功率消耗,必须使晶体管结温保持在150 C以下。请使用图11安全工作面积图作为指南。

    我将在接下来的3周休假。 我希望您在电路应用方面取得进展。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:

    感谢您提供这些信息。

    我会在回到办公室时进行测试,并随时通知您。

    假期愉快!

    此致,Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    你过得怎么样?

    让您随时了解最新信息。 电路现在工作了,我只是在寻找一个好的散热器,因为我实际上使用了这个,我发现它加热了很多。

    https://uk.rs-online.com/web/p/heatsinks/168.6346万/?sra=pstk

     (高度:关于2个放大器的150 mm)

    够了吗? 或者您知道更好的吗?

    此致,

    Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Florian:

    我们在 OPA547/OPA548 EVM上使用AAVID 53.0002万B02500G散0.25万散热器。 对于TO-220封装,它具有最低的散热器到空气热阻。 该数据表列出了2.60°C/W的自然热阻,但在300 LFM强制气流的情况下,可降低到2.0°C/W。  您可以在Digikey等公司在线找到有关此散热器的目录信息:

    此外,您还可以看到如何在OPA547/OPA548 EVM上安装它:

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程