This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF356:lf356增益问题

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: LF356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/635741/lf356-lf356-gain-problem

部件号:LF356

大家好,我现在使用356 m ,这个sch在上面, 但输入信号频率低时增益会小,增益响应如上,x 轴是频率,y轴是增益,请帮助找出原因,我希望增益是相同的,无论输入频率如何。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:LF356

    大家好,我正在使用356 m 设计放大器,但我发现当频率较低时,例如10,20或50Hz,增益比我希望的小得多,sch和gain响应如下图所示,x轴向是频率, y轴是增益数。请 帮助您找到答案,谢谢。我希望无论频率高低,增益都是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户,

    让我们从简单的极和零开始
    输入0为1/(2pi*C4*R5)= 1.6 Hz,因此它在16 Hz以上是平坦的
    增益极为1/(2pi*C1*R1)= 1.6 kHz,因此它将平坦地低于160Hz

    由于R5和R3都使用相同的1/2 VCC电源,因此跨频率的交互将非常复杂。
    请注意,R3 < R2||R4使分压器电阻器是反相接地电阻的重要组成部分。

    您是否希望输入信号的直流组件获得相同的增益? 如果不是,所需的低频切断是什么?
    最大输入频率是多少? 最大输出振幅是多少(因此我知道需要多少转换速率)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ronald:

    非常感谢您的帮助,我已更改了下面的电路,现在Gain工作正常,

    我不想放大输入信号的直流分量,我希望低频截止频率为5Hz,高频截止频率为2000Hz,

    要实现上述两个截止值,我需要做些什么?

    最大输出振幅小于1V。

    再次感谢。

    丁敏德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电路的下限是多少? 对我来说,它看起来像1.6Hz。  

    这是一个7Hz到2kHz的修改版本。 使用免费的TI-Tina

    e2e.ti.com/.../LF356.TSC