This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4631:THS4631偏移电压漂移

Guru**** 2893240 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4631, THS4531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/642333/ths4631-ths4631-offset-voltage-drift

部件号:THS4631
主题中讨论的其他部件: THS4531

在4631 EVM中进行测试时,如果芯片引脚的输入电压为0V,则测量输出电压为0.3V。

补偿漂移 偏移电压的最佳解决方案是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    偏移漂移通常是指温度偏移的变化。 您是尝试补偿温度变化还是只是消除室温下的标称偏差?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jacob

    在室温下,4631 EVM板中的0.3V偏移电压是否正常?
    我想消除室温下的额定偏移,将输出电压0.3V降至0V。
    如何补偿?
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    出现“您是否已从其默认配置重新配置EVM?” THS4631的典型输入偏移为260uV。 例如,如果增益为10 V/V,您可能会看到0.3V左右的偏移。 但是,如果您处于1 V/V的默认增益,则显示的增益比预期高得多。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jacob,

    没有从其默认配置重新配置EVM
    如何通过硬件或...补偿0.3V至0V的输出电压?
    谢谢你

    杰瑞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerry:

    只是为了确认,该零件是否处于统一增益配置中? 在这种情况下,300mV会比预期偏移高得多。 您可以通过为非驱动输入引脚提供DC偏置来消除它,但我认为如果您看到统一配置中的偏移量太大,可能还会发生其他事情。

    此致,
    雅各布
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jacob,

    EVM中的增益为1 V/V,0.3V远高于? −需要通过提供VIN的直流偏压来消除这种情况,对吗?
    您能否向我们提供THS4631 EVM原理图? 谢谢你。

    杰瑞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerry:

    我希望1 V/V增益配置的偏移比0.3 V低得多,因此我认为这可能是另一个问题。 EVM原理图如THS4531数据表第19页的图50所示。 您能否将原理图与主板进行比较,看看是否有任何变化?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jacob,

    偏移电压0.3 V是因为使用单电源VS+ 24V/ VS- 0V,如果输入带有双电源VS+ 12V/ VS--12V,则输出电压小于5mV,当前客户使用AD8065,您是否有任何推荐的OP来替换AD8065, 可用于单电源VS+ 24V/ VS- 0V应用。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好  
    现在我们在 单电源VS+ 24V/ VS- 0V中使用AD8065,输出电压小于5mV。
    对于可在 单电源VS+ 24V/ VS- 0V应用中使用低偏置电压替换AD8065的OP,您有什么建议吗?  
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerry:

    测量偏移时,输出的共模(DC)电压是多少? 如果共模保持在中间电源,则偏移值不应在+/- 12 V和0-24 V之间变化。 如果它保持在0伏,则这就是导致问题的原因。

    此致,