This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6624:LMH6624-MDC -工作温度

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/635466/lmh6624-lmh6624-mdc---operating-temperature

部件号:LMH6624

您好,

我们有一位客户想知道此设备(刀版)是否可以在-55C的温度下正常运行。 封装设备的额定温度为-40C。

我没有找到模具温度的规格,只有封装设备规格。
www.ti.com/.../lmh6624.pdf

有人能提供建议吗?


谢谢!
GGabe Garza
TI支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gabriel:

    我认为LMH6624封装设备/芯片在正常工作条件下不能在-55C下运行。 如果客户计划将LMH6624芯片的温度降至-55C,与数据表中提到的参数相比,您会看到一些DC和线性参数的违规情况。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rohit,LMH6624芯片在-55C下运行是否存在任何可靠性问题? 规格降低并不重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joseph:

    我想不出LMH6624在-55'C温度下运行时有任何可靠性问题 但是,需要记住的是,如果设计是边缘的,则LMH6624可能会在-55'C时振荡 但是,这可能是一个应用电路问题,而不是可靠性问题,可以通过调整外部组件值从外部解决。

    此致,
    Rohit