This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA379:最大开环增益

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/632203/opa379-maximum-open-loop-gain

部件号:OPA379

你(们)好 此设备的数据表 指定了开环电压增益过热的最小值,但不指定最大值  您是否知道可以预期的最大开环增益是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    由于OPA379的设计和过程限制,开环增益(AOL)确实存在一些实际限制。 AOL将有一个正常的分布,就像大多数运算放大器电气参数一样。

    我没有关于OPA379最大AOL的数据,因为这通常不是问题,但我希望最大值的“典型”增量大约是相同的最小值,或10 dB。 这将使最大值约为130 dB。 这相当于约3.2e6 V/V最大值,而1e6 V/V典型值。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas

    跟进问题-

    感谢您的回复。 我所看到的问题是稳定性问题。 为了使用OPA379评估电路中是否存在风险,我在模拟中运行了交流分析,以获得开环相位和增益幅度。 使用TI网站上的OPA379模型执行此操作时,结果显示电路具有53度相位裕度和13 dB增益裕度。 我检查了模型的性能,发现其增益与数据表中的典型增益相匹配。 然后我在循环中加入一个10分块增益并再次模拟。 结果表明电路不稳定。

    我不确定的两件事:10的增益是不可想象的(你的回答说这是可以想象的);在运算放大器中,如果增益因单位而异,增益回放的角(-3 dB点)将随着增益的变化而变化。 与此同时,角部是否会随着增益的增加而更低频率? 增益带宽乘积是否在增益增加时增加?

    -无光泽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    您能否向我们提供您正在评估的OPA379电路的原理图?

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程