This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV521:希望了解TLV521的输入电阻和输入电容的测量值

Guru**** 2769195 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/639816/tlv521-would-like-to-know-the-measured-value-of-input-resistance-and-input-capacitance-of-tlv521

部件号:TLV521

您好,

我收到的回复是:TLV521的输入电阻和电容 约 为1太欧和15 pf, 需要一些时间才能得出测量值。   

请您提供TLV521输入电阻和输入电容的测量值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Terry,

    是的,请给我们一些时间进行测量,完成后我们将回复您。

    此致,
    Jaskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我 期待听到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Terry,

    输入电阻为2太欧姆,输入电容为15pF。

    此致,
    Jaskaran