This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV342S:关闭模式下的输入阻抗

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV342S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/639610/tlv342s-input-impedance-at-shutdown-mode

部件号:TLV342S

您好,支持团队,

我有一个关于TLV342S的问题。

一个问题
1.我认为TLV342S的输入阻抗在正常操作和关机模式之间几乎没有变化。 (保持高阻抗)。
我的理解是否正确?

此致,
Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tachibana-san

    是的,您回答正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Michallick-San,

    感谢您的建议。
    我明白了。

    此致,
    Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能知道关机模式下输入阻抗的值吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alessio,

    输入阻抗由热敏二极管泄漏(电流源)和输入电容(约5 pf,估计值)设置

    我有一个关于标称,弱和强(过程实验)样品的泄漏与温度图表