This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV341-Q1:VICM的规格

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/635833/lmv341-q1-the-specification-of-vicm

部件号:LMV341-Q1
在“线程:LMV341”中讨论的其它部件

尊敬的各位:

您能否告诉我 V+=5V时的VICM规格?

您可以定义典型值:- 0.2~4.2V和最大值:4V。

为什么最大 值低于典型值?

此外,此规范定义为Ta=25C,因此4V也是典型值。

我应该如何考虑这些典型的价值?

在整个范围内的最大值是多少?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高岛三

    最大/最小规格是测试的限值。

    您应该考虑典型值,它表示设备特征参数时设备的参数标准。

    LMV341 (非Q)数据表中显示了另一种考虑方法。 请看一下,因为它可能会使其更加清晰。

    我不确定您所说的"...整个范围内的最大值"是什么意思。 请澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tako-san,

    我要谈的是投机问题。

    您可以定义典型值:- 0.2~4.2V和最大值:4V。 为什么最大值低于典型值?

    注意:典型值为"范围"。 因此,数据表(最小值/最大值)限制必须在范围内。    

    参见绿色方块。 如果应用保持在0V至3.9V共模(对于VCC =5V)范围内,则预期47db抑制或更好。 这意味着此共模范围可跨温度工作。