This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2365-Q1:关于OPA2365-Q 1精度

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/641149/opa2365-q1-about-opa2365-q-1-accuracy

部件号:OPA2365-Q1

尊敬的专家:

对于我的客户采用的OPA 2365-Q1,
要求客户披露以下内容。

①Accuracy数据

【制造变体】
·偏移电压(偏移电压)
·输入偏置电流(输入偏置电流)

关于上述电气特性,图 3和图 4个数据表P7,
您能告诉我们统计数量(人口)吗?
由于批次N的数量较大,如果您有最新数据,是否要显示它?

②About规格定义

【指定规格的基本原理】
您如何确定数据表中描述的规格值?

例如,
关于偏移电压,P7图3的图形为最大±80 μV,
P5 7.5 在电气特性表中,最大值为230 UV。
您如何确定此陈述值?

如果很难在E2E上披露,我想直接交换。
我正在等待您的回复。

最好的,富豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我正在研究您的问题,并将在明天提供更多信息。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我仍在努力获取人口数据,但我可以同时回答您的第二个问题。

    您可以想到显示设备分组的测量数据示例的图解。 MAX规范也是我们测试每台设备的保证限制。 虽然图形显示了典型的表示,但您可能会收到一个设备,其值可能高达规范中列出的最大值。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jacob-san

    很抱歉回复太晚了。
    请让我再次询问您有关OPA 2365 - Q1的准确性信息。

    问题1:
    ·偏移电压(偏移电压)
    ·输入偏置电流(输入偏置电流)
    是否可以提供这些规格上的最新绘图数据?

    问题2:

    您可以想到显示设备分组的测量数据示例的图解。 MAX规范也是我们测试每台设备的保证限制。 虽然图形显示了典型的表示,但您可能会收到一个设备,其值可能高达规范中列出的最大值。



    感谢您的回答。
    我的认可是否正确?

    图的①The值是测试结果的一个示例。
    ②Max电气属性表的值是通过测试获得的值。
    客户应根据此最大值进行设计。


    最好的,富豪
    ***
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您对陈述的理解正确。 客户可能会收到性能达到最大值的零件,因此他们应按照该限制进行设计。

    您是否需要最新设备的数据或数据表中图表的数据?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jacob San,

    感谢您的回复。

    首先,我们会告知客户有关意见,并再次确认是否有需要提供最新的图解数据。
    感谢您的考虑。

    最好的,富豪

    ***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jacob San,

    感谢您的特别支持。
    我收到了Jacob-san对客户的评论。
    我收到了新的请求。

    ■请告诉我标准差(σ),平均值和图解数据的N个数。
    ■是否有输入偏置电流(输入偏置电流)的图解数据?
    ⇒数据表P7的图5和图6中是否有偏置电流的特征?
    您能否回复这些请求?

    最好的,富豪
    ***
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,福泽山,

    图5和6显示了输入偏置电流与温度和共模之间的变化。 输入偏置电流规格在室温和额定共模下最大为+/-10pA。

    我正在努力获取偏移的统计数据,并且应该能够为您提供相同的偏置电流数据。

    此致,