This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV425:非磁性组件

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/635439/drv425-non-magnetic-components

部件号:DRV425

DRV425的布局指南规定:"使用非磁性无源组件(例如,去耦电容器和并联电阻器),以防止DRV425附近发生磁化效应。"  是否有人知道在哪里可以找到此类组件?  我可以找到的所有表面安装电阻器和电容器的电极上都有一个磁镍层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,

    只需在搜索中放置非磁性组件并选择电容器或电阻器,即可在DigiKey上找到非磁性组件。  Features (功能)字段将具有非磁性功能。  我们发现一些部件声称为非磁性部件,但仍受到磁性的影响,所以我去信任,但通过这些部件进行验证。  您可以通过将组件放在绳子上并将磁铁靠近它来轻松地进行验证。  如果没有磁性材料,则不应移动。  根据您正在测量的磁场以及与磁通阀传感器的距离,您可能不会看到问题,即使是包含镍的组件也是如此。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-现在我知道如何查看,我找到了一些可以使用的电阻器。  去耦电容器是另一个问题。  1uF似乎在非磁性中很难实现,尤其是在相当小的封装中。  1uF值的重要性如何?  我很容易在0805中获得0.22uF。

    Tl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,

    您可以使用0.22uF电容并使用这些电容器的布局建议,如果可能,将较大的电容器添加到远离设备的位置,这样磁化会对DRV425产生更大的影响。  请按照数据表中布局示例所示,将VDD分开。  它们的VDD引脚负载不同,这就是为什么在布局示例中电容器是分开的。