This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:OPA140 PSPICE模型工作不正常

Guru**** 2892850 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA140, OPA350, TPS3701, LMC7215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/630244/opa140-opa140-pspice-model-is-not-working-properly

部件号:OPA140
主题中讨论的其他部件: OPA350TPS3701LMC7215

Hie2e.ti.com/.../OPA140.7z

当我在DC扫描期间使用OPA140 PSPICE模型进行Mante Carlo模拟时,它弹出

"*分析指令:
直流LIN V_V4 05 0.1
MC 100 DC VMC YMAX输出全部
-------- $
错误(ORPSIM):必须是半导体
选项ADVCONV
.options method=缺省值
AUTOCONVERGE ITL1=1000 ITL2=1000 ITL4=1000 RELTOL=1.0E-6 0.05 VNTOL=.001 PIVTOL=1.0E-10
.PROBE64 V(别名(*)) I(别名(*)) W(别名(*)) D(别名(*))噪声(别名(*))
.INC "..\SCHEMATIC1.net



****包括SCHEMATIC1.net ****
* SOURCE MRTS2_POWER
r_r1        buffer_out N1.4497万 1k tc=0,0
R_R2        N1.4497万集成商 100k TC=0,0
C_C1        N1.4497万集成商 680n TC=0,0
X_U1        N1.5334万 N1.4497万 VCC 0 Integrator OPA350
R_R5        N1.5334万 VCC 100k TC=0,0
R_R6        0 N1533.41万 k TC=0,0
V_V2        VCC 0 3.3VDC
X_U2        VCC VPULSE N1.6285万 UV OV 0 TPS3701_TRANS
R_R7        VCC UV 10k TC=0,0
R_R8        VCC OV 10k TC=0,0
R_R9        N1.6285万 VPULSE 604k TC=0,0
R_R11        0 N1.6285万 30.9k TC=0,0
V_V4        VSWEEP 09.1V直流
X_U3        N1.9247万 buffer_out VCC 0 buffer_out OPA350
R_R12        OV N1.9247万 1 TC=0,0
R_R13        N2.0606万输出 100k TC=0,0
R_R14        N2.0606万 VCC 100k TC=0,0
R_R15        0 N2060.61万 k TC=0,0
r_r16        0输出 10k tc = 0,0
X_U4        N2.0606万集成器输出VCC 0 LMC7215/NS
C_C3        0 N3.3788万 1n TC=0,0
V_V5        VCC2 0 6V直流
C_C2        N3.3756万 VMC 1n TC=0,0
V_V6        V型0 -6V直流
V_V7        N3.3844万 0 2.4999V直流
X_U6        N3.3788万 N3.3756万 VCC2 VEE VMC OPA140
V_V3        VPULSE 0  刺激=第3次
X_U7        N3.7227万 N3.7492万 OUT2 VCC 0 LMC7215/NS
R_R21        0 OUT2 10k TC=0,0
R_R22        N3.7227万 OUT2100 k TC=0,0
R_R24        0 N3722.71万 k TC=0,0
R_R23        N3.7227万 VCC 100k TC=0,0
V_V8        N3.7492万 0 1.8V直流
R_R25        0 N3.3756万 Rbreak 10k
R_R29        N3.3756万 VMC防碎裂10k
R_R30        N3.3844万 N3.3788万 Rbreak 10k
R_R31        0 N3.3788万 Rbreak 10k

****恢复bias.cir ****
结束

我认为这应该是模型导入问题。 有人能帮忙吗? 我的OPA140模型文件夹已上载供您参考。 谢谢你。

此致

Victor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Victor,您好!

    我正在调查您的问题,并将在明天得到回复。

    此致,

    Ian Williams
    应用工程师/SPICE模型开发人员
    精密放大器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Victor,您好!

    我能够在Cadence PSpice 16.6 中执行蒙特卡洛分析,没有任何问题。 我的OPA140模型文件(.lib和.olb)随附以供参考。

    e2e.ti.com/.../OPA140_5F00_PSpice.zip

    还请遵循下面的指南,以便将我们的模型正确导入Cadence。

    e2e.ti.com/.../Import-Model-to-PSPICE.pdf

    此致,

    Ian Williams

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ian:

    很抱歉回复太晚。 我正在处理其他更紧急的问题。 感谢您的支持。

    此致

    Victor