This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM258:LM258的输出是否有任何影响?

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/642181/lm258-is-there-any-influence-about-output-of-lm258

部件号:LM258

德拉斯:

您是否可以帮助您查看原理图并提供一些建议?

 如果 电源支持约为12.3伏 而不是12伏,那么LM258的DAOUT2是否有任何影响?

非常感谢!

此致

吴运文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,祝您好运,

    请理解,由于美国假期,我们有多名团队成员在办公室外休假。 大多数人将在下周回来,因此请理解,如果您有进一步的问题,将会有一些延迟。

    我最初的印象是赛道看起来很合理。 它是一个简单的同相放大器。 我要确保DAC的输出电压在LM258的线性工作区域内。 有关输入/输出限制的详细信息,请参阅TI Precision实验室:


    www.ti.com/.../precision-labs.html


    关于12.3V电源与12.0V电源,差别很小。 12.3V仍在设备的工作区域内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,祝您好运,

    LM258的指定工作电源电压范围为3V至30V。 如Pete所述,只要设备在设备规格(共模电压,输出摆动限制等)内工作 使用12.3V电源电压时没有发现任何问题。

    您是否担心违反12.3V电源的特定规格?

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tim

         非常感谢 您的回复,  LM258的输出电压不 超过 10V (最大值为10V) ,LM258的电源电压为12V,如果电源电压大于12V (例如13V),

      LM258的输出电压是否 受到影响?

         当系统启动时  ,LM258的输出电压 将为10V,当启动完成时 ,输出电压消失,因此考虑到CPU正在启动,LM258的输入不会被控制。

    我在引脚3和引脚5处使用了下拉电阻(1M),可以解决问题,但我不知道下拉电阻值是否会影响  LM258的输出电压?

        谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    将电源从10V更改为12V对放大器的唯一影响是放大器能够输出更大的电压。 请参阅设备的输出摆动限制(VOL和VOH)。

    LM258可承受高达32V的输入电压,而电源电压为0V。 请参阅LM258数据表中的8.3 3部分。 因此,只要电源关闭(0V)时输入电压不超过32V,设备就不会损坏。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高

    1M欧姆电阻将不会影响DAC电压。
    当DAC在无1M电阻启动时具有高阻抗时,LM258 (-20nA)的输入偏置电流将上拉引脚3 (至约10.5V),因此输出也将升至最高高电平(VOH)。 添加1M时,输入电压将约为20uA * 1Mohm = 20mV;输出将约为60mV (问题已解决)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim和Ronald,

    非常感谢您的回复,请帮助您检查 以下问题:

    如果降低LM258的引脚3和引脚5处的下拉电阻值(例如50K~1M),  是否 影响LM258的输出电压?

     

    谢谢,致以诚挚的问候!

    高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Gao:

    降低下拉电阻将降低输入端的电压,从而降低输出端的电压。 输入端的电压等于IB*R,其中IB是设备的输入偏置电流,R是下拉电阻。 输出电压等于IB*R*增益。

    谢谢!

    Tim Claycomb