This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF412:LF412CD热数据

Guru**** 2929450 points

Other Parts Discussed in Thread: LF412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/641072/lf412-lf412cd-thermal-data

部件号:LF412

您能否支持以下方面的其他数据:

Rthja或Rthjc

Tjmax

Tcmax

TAmax

PV最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guenter,

    我将开始为您查找此信息。 请理解,由于本周美国假期,可能会有延迟。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guenter,

     没有关于LF412设备散热规格的信息。 我已请求生成散热信息。 通常需要几天时间才能提供信息,但最多可能需要2周时间。 我将在获得信息后尽快提供。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guenter,

    下面是LF412CD的散热数据。

    Theta JA-High K - 112.9 C/W

    Theta JC-Top - 55.2 C/W

    Theta JB - 56.4 C/W

    PSI JT - 11.6 C/W

    PSI JB - 55.6 C/W

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还能支持Tjmax吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guenter,

    我将调查您对Tjmax的请求,并尽快回复您。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guenter,

    Tjmax是150C或500mW功耗自热中较低的值。

    谢谢!

    Tim Claycomb