This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS9000:Janice Otsunji

Guru**** 2513615 points
Other Parts Discussed in Thread: THS9000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/635198/ths9000-janice-otsuji

部件号:THS9000

我们的客户正在考虑在其新项目中使用以下内容。
1) THS9000 Texas Instruments
问题
1)数据表的增益温度特性是否为典型值?
2)如果存在温度变化与增益变化的最大值数据,则客户希望看到。 0°,25°和50°时的数据是可处理的。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Janice:

    要回答您的问题:
    1.是的,数据表中的增益温度特性用于典型值。
    2.您可能需要参阅数据表中的图12,了解部件的典型增益变化与温度。 0英尺,25英尺和50英尺的数据应限定在-40°C至85°C的极端温度范围内,如THS9000数据表的图12所示。

    此致,
    Rohit