This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA827:电流源因某种原因受损

Guru**** 2523150 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/635351/opa827-current-source-got-damaged-somehow

部件号:OPA827

您好,

我在设计中使用了2个OPA827来构建2.5mA电流源。

在中间插入一个COto继电器,以便在 不使用时切断电流源。 我的问题是  ,OPA827中的一个经常被破坏。  

这种损坏何时产生?   继电器切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robin:

    此损坏很可能是由于继电器开关在运算放大器周围保护不足而造成的。 我建议在第二个OPA827的输入端添加1kOhm电阻器,如下所示,以限制瞬态期间进入内部ESD二极管的电流。 我还建议在电源上添加TVS二极管,以防止因闭锁内部运算放大器吸收设备而产生的大电涌。 如果您的运算放大器电源轨上没有本地旁路电容器,最好也添加这些电容器。 0.1uF通常足够。

    e2e.ti.com/.../Improved-Howland-OPA827.TSC

    此外,根据负载范围,特别是感应负载,您可能会遇到稳定性问题。 如果你可以绑定你的货物,我可以看看是否是这样的