This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:TL074 OP输出将拉高电阻器和电容连接到接地

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TL074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/632574/tl074-tl074-op-output-connect-pull-high-resistor-and-cap-to-ground

部件号:TL074

在我的应用中,Tl074输出将具有一个拉高电阻器2k到5V和0.1uF到GND。

根据测试结果,输出电压信号和增益是正确的。

但是,当我使用这些高拉电阻2k和Cap 0.1uF进行运算放大器输出时,是否存在任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo,

    我认为上拉电阻器没有什么好处。 最好先打开+/-15V电源。 5V电源应能持续通电。
    电容器将导致增益峰值,低相位裕度,甚至可能振荡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,

    为什么最好先加/- 15V电压,然后再加5V电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo,

    如果5伏电压最先上升,则电流将流入TL074输出(从+5伏电源)至+15V电源。 当前级别足够低,不会导致问题。 不过,如果这种情况再也不发生,那就更好了。