This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:关于ISO124U过温漂移

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/635352/iso124-about-iso124u-over-temperature-drift

部件号:ISO124

您好,专家,

我的客户正在使用ISO124U,项目正在进入批量生产阶段,但客户发现负温度范围内的漂移比正温度范围内的漂移更敏感/更差。

请您对此发表意见。 在负温度范围内漂移性能是否真的更敏感?

客户的系统访问目标:0.5 % :

1,25C:可满足0.5 %

2,75C,可满足0.5 % 要求

3,但-25C,不能满足0.5 %

此致

iven xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Iven,

    ISO124偏移漂移为~200uV/`C 您是否有超出上述内容的任何测试详细信息? 偏移是否超出规格? 是否为增益误差?