This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:输出共模电压精确度

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/634745/amc1200-output-common-mode-voltage-accuracy

部件号:AMC1200

支持路径:/Product/开发和故障排除/

大家早上好
我们会将amc1200用作 单端输出拓扑中的隔离电压监视器。
我们的想法是仅使用输出VOUTP。

"输出共模电压"的值是什么?

数据表报告的范围  最小=1.15V nom=1.29V最大=VDV 1.45 ,考虑2.7 V≤≤3.6 V
该值对我们的应用不是很好,因为测量误差会非常高。

假设VDD2为3.3V +- 1 % ,且环境温度介于-40°C至70°C之间
是否可以知道此共模电压的精度?

该值在AMC1200的使用寿命期间是恒定的? 在这种情况下,我们可以评估另一种解决方案:某种初始校准
在数字存储器中存储输出的共模电压的测量值。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Giovanni,

    我会看到我能为你提供什么温度漂移细节。 我将在今天下午晚些时候与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Giovanni,

    我已经浏览了设计文件,但遗憾的是,我没有任何VCM漂移数据可以与您共享。 您是否可以考虑添加第二个放大器级以从AMC1200生成单端输出? 您可以查看本文档,了解有关如何设置的基本信息:
    www.ti.com/.../sbaa229.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复Tom
    如果我不理解错误,则VCM不适合使用(没有数据)。
    我们将使用第二个放大器。
    不管怎样,如果不添加组件就使用它会很有用。

    此致
    Giovanni
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Giovanni,

    AMC1200设计为用作差分输出放大器,因此不适用于单端输出配置,在这种配置中,输出VCM (延迟)的更改通常会取消。 您还可以通过仅使用VOUTP有效地将输出跨度减半,因此从长远看,添加与SE级的差值将显示更好的整体性能。 如果您遇到任何问题,请随时与我们联系。 我们很乐意帮助您解决问题。