This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 比MAX4444更好

Guru**** 2553310 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/634909/something-better-than-the-max4444

主题中讨论的其他部件:THS3491

我正在寻找高速差分至单端模拟放大器,例如(理想情况下要比) MAX4444,它在加端具有500MHz+小信号和大信号带宽(增益为2)和高输入阻抗, 但会消耗大量的功率,输入偏置电流和偏移电压较差,并且通常不是很好地被反射(例如,没有输入电容规格)。  比这20年的老设计更好的地方应该有:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    尽管我们没有固定增益差向单端模拟放大器(如MAX4444),但我相信您应该能够使用THS3491以2的增益设计差分放大器。 THS3491应能满足您的要求,具有良好的SFDR性能,可实现较大的输出摆幅。 您可以使用以下在+/-15V或+/-7.5V电源下工作的电路,以便使用THS3491实现差动到单端转换。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rohit,

    感谢您的建议;我会考虑这些建议。