This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD209:热电偶信号调节

Guru**** 2515085 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD209, TIPD109, ADS1263, ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/632792/tipd209-thermocouple-signal-conditioning

部件号:TIPD209
主题中讨论的其他部件: TIPD109ADS1263ADS1118

您好,我将在工作中使用5个T型热电偶。 我已经有了一个复杂的DAQ来进行ADC,但我希望有一种方便的方法来过滤/放大我的每个T.C.信号并实现参考连接。 将来我可能会使用更多和/或不同类型的T.C.。 是否有好的解决方案? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carson:

    您是否只是在寻找一个比TIPD209中介绍的解决方案更简单的解决方案? 如果您的ADC不是一成不变的,您可能还想看看TIPD109,它是一种使用ADS1118的ADC解决方案,其中包括用于冷接点补偿的集成温度传感器。 要进行升级,您可以考虑使用类似ADS1263的设备,它具有11个模拟输入,您可以在这些输入之间进行多路复用,以便通过一个设备来容纳所有热电偶。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIPD209看起来是最好的选择,只是不清楚是否支持所有类型的热电偶,如何连接热电偶以及购买能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carson,

    热电偶的接口不会因类型而异,因此您应该能够连接任何热电偶,并根据需要调整增益和冷接点补偿。 热电偶是两线接口,您可以根据需要进行连接(接线板,焊接到电路板等)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak,感谢您的帮助。 我认为电路中没有物理冷点参考接点,但桥中的不同电阻器构成冷接点的想法是否正确? 如果是,您是否必须为不同类型的热电偶更改这些电阻值。 另外,我知道您不能按目前的情况购买此零件。 最好的做法是从BOM中订购材料并制作自己的材料吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Carson:

    这不完全正确。 冷接点将位于从热电偶到PCB铜线的任何连接位置。 连接点应保持非常接近,以尽量减少它们之间的温差,以便您可以将两个连接点视为单个参考连接点。 如果您查看TIPD209中的2.2 部分,它将讨论补偿热电偶电压变化如何要求RTD电压发生相同的变化。 因此,如果您使用具有不同Seebeck系数的不同热电偶,则需要调整R2以满足此条件。 如果您想了解有关热电偶的更多信息,我找到了一个很好的应用手册,它可以更深入地了解热电偶的操作和冷接点补偿。 您可以在以下网址找到: www.ti.com/.../sloa204.pdf

    虽然我们不提供装配板供销售,但我们提供所有设计文件和BOM,以便您可以轻松地将设计集成到自己的主板中,或按规定发送给制造商。 如果还有其他需要帮助的地方,请告诉我!