This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET2804T:去耦电容器

Guru**** 2502075 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET2804T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/634830/onet2804t-decoupling-capacitors

部件号:ONET2804T

ONET2804T的数据表建议将270pF和680pF之间的2个单层保护罩粘接到VCCI垫上。  如果ONET2804T将直接安装到层压板上而不是陶瓷基板上,VCCI连接能否粘接到层压板上的垫上,以及放在PCB上的MLCC上以进行去耦合?  盖将放置在连接垫附近。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    单层封盖通常具有30-40GHz范围内的极高SRF,非常适合用于F-3dB BW为21GHz的ONET2804T的电源去耦。 我不知道MLCC的情况是否如此,因为其寄生电感可能会影响ONET2804T在DJ方面的性能。 另外,我建议将ONET2804T放置在陶瓷基板上,在该设备中,与层压板相比,它可以看到较低电感的坚固接地。 因此,我认为建议保持 与ONET2804T数据表中提到的在陶瓷基片上的电源去耦和安装方面保持接近。

    此致,

    Rohit