This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] opa2197:opa2197切换

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2197, OPA2188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/634689/opa2197-opa2197-switching

部件号:OPA2197
主题中讨论的其他部件: OPA2188

您好,我正在使用opa2197。

 当操作以下电路时,输出将切换。

AO_O波。

将旁路盖10nF添加到ao_0不会导致此切换。
与opa2188一起使用时未出现问题。
有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莱昂纳多

    我假定您的电路包括从T2 (AO_0)的漏极到接地的电流路径。  如果是这样,应该正常工作,您描述的问题很可能与增益阶段(从浇口到排放)缺少补偿上限有关-请参见下文。  请尝试按下图所示添加上限,看看是否可以解决电路稳定性问题-下图所示的100pF只是占位符,您可能需要尝试不同的值来优化解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Marek
    我使用C1 (0.1uF)解决了这个问题。
    我想知道为什么C1会因为某种原因而振荡。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莱昂纳多

    您实施的应用电路具有固有的寄生(接点电容),可创建更高阶的系统。  由于每个极会产生90度相移,因此两极(180度位移)或更高 顺序的系统本身将不稳定。  因此,您必须对其进行补偿,以便在较低频率下创建单个主导极,同时将寄生极推至系统带宽之上。  这是用于补偿任何运算放大器的类似技术-即所谓的Miller补偿。