This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629SDEVAL:通道输入不工作

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/641233/lmh6629sdeval-channel-in--is-not-functioning

部件号:LMH6629SDEVAL
在“线程:LMH6629”中讨论的其他部件

我刚刚收到了LMH6629 A的评估板。 我用+2.5V V+,GND和-2.5V V-(使用万用表验证)接线。  

当我有信号输入到IN+时,我可以看到输出正常,但插入到IN-通道时看不到任何内容。 如何对此进行故障排除以确保主板无故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您能否检查您的主板上是否安装了用于反相连接的"RGB"电阻器? 对于反相配置,该电阻器保持未填充状态,如果未填充,则该板不会显示输出。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它是无人居住的。 我可以在那里使用27欧姆电阻吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外,我想澄清一下,我想把它用作差分放大器。

    编辑:  

    我收回先前的答复。 再看一下原理图,我觉得不像我说的那么简单。 所以我现在的问题是:是否可以修改板以便我可以使用放大器进行差分放大?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    很抱歉,美国假期回复延迟。 对于差分放大器,您可以遵循下图所示的标准配置。

    upload.wikimedia.org/.../300px-Op-Amp_Differential_Amplifier.svg.png

    您将需要确保正确匹配源阻抗,还需要为设备配置足够的增益以使其稳定(LMH6629默认模式下为10 V/V)。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的回复,希望您的感恩节快乐。

    我熟悉差动放大器。 我的问题更多是关于评估板本身,而不是关于使用LMH设计新电路。 输入端接为50欧姆。 是否有您可以告诉我的标准组件值以及我可以在主板上进行/更改的连接? 我只能模拟电路,但我想首先检查一下:a)这样修改电路板是可行的(没有我不知道的警告)。和b)是否有BOM和可供使用的差分设计用于我可以遵循的特定电路板。 或者,是否有一个评估板用于相同的放大器,但设置差分输入?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    遗憾的是,由于无反相输入上没有用于串联电阻的空间,默认情况下该板没有差分放大器配置。 可以切断同相输入上的轨迹,并手动插入串联电阻器。 如果您愿意手动修改PCB,我建议您尝试使用该选项,因为这可能会导致电路板在流程中无用。 您也可以尝试移动IN+的SMA连接器,以便其输入不会连接到任何跟踪。 然后,您可以将一个串联电阻器焊接到Rin电阻器连接的顶部并跳线。 如果不清楚,我可以向您发送一个图表,说明我的意思。

    此致,
    雅各布
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 不需要图表,这实际上很有帮助。

    最后一个问题只是为了确认,我需要填充RGB,并在Rin之前将一个串联电阻器置于IN+。 正确吗? 我还缺少什么? 我不应该断开RGA的连接吗?  

    谢谢!

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mohamed,

    为了尽可能地方便,我将断开RGA,Rin和RT。 然后在同相输入上为RGB和使用50欧姆系列电阻器。 这样,您就可以轻松地将输入与50欧姆测试设备相匹配。 否则,您可能需要在串联电阻器之前使用终端电阻器接地。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Jacob。 正如您所说,我重新连接了电阻器,它现在可以正常工作。