请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPA2171 主题中讨论的其他部件: OPA2172
OPA2171 REPLACE ADI AD8662 Some issue,1、如果OPA2171是最佳设备,请更换AD8662或 其它设备? 2、OPA2171可以是Vs=±V。 AD8662是单端Valtage,如果 牺牲一些特征,它们之间有什么不同? 3、OPA2171的差分电压输入是什么? 如果我使用信号+15V , 输入电压 可能 是安培正常值?