This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:比较器超速

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/644478/lm2903-comparator-overdrive

部件号:LM2903

全部

我需要了解比较器中'超速'的概念。 这与比较器电路中的响应速度有何关系? 如果比较器的输入具有有限的上升率,则被视为'超速',即在某个时间点要比较的输入将超过参考电压,比较器的输出将在某个有限时间内改变状态。 在这种情况下,如何过度驱动输入以提高响应速度?

此致

伊克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Imtiaz,

    这个术语有很多混淆...

    "超速"是指超过参考电压的电压量。 它不是输入信号的总变化。

    上图显示100mVpp输入信号。 但只有信号的最后20mV超过参考电压(阈值)。

    上述"超速"为20mV。 它不是100mV或80mV。

     低于参考点的"上升"电压通常不会产生太大的差异。 只有 超过阈值的电压 才决定响应时间。

     测量传播延迟时间的公认方式是在输入和输出波形的50 % 点之间。 假设输入信号上升时间比比较器输出快得多。

    大多数比较器数据表都有超速与响应时间图表。 您会发现,大多数人在超过100mV后将"加满"速度,而变化最剧烈的速度发生在20mV以下。

    同时请记住,正响应时间和负响应时间可能不同-对于集电极开路输出( 取决于输出RC负载),这一点非常明显。

    因此,要从比较器获得最快的响应,您需要将输入驱动到尽可能远的参考值。 您还需要将参考保持在波形的中心,以便 响应是对称的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul

    感谢您的详细解释。

    此致

    伊克