This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4131:THS4131的错误计算

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/642968/ths4131-error-calculation-of-ths4131

部件号:THS4131
主题中讨论的其他部件:ADS8422

大家好,我需要找出差分放大器输出的总误差,然后将其输入ADC ADS8422。

差动放大器的输入为Vin + = 5.46 和VIN-=- 2.73。

请您指导我计算差动放大器输出的误差以及 ADC中的相同影响

此致,

DNNNair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能否在输出中分享您所指的错误? 您使用的电源电压是多少?您共享的直流电压值是多少? 目前,您将看到一个明显的差分输出原因,即您正在显示的大约8V差分信号。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    I共享的电压仅为直流电压。 我还必须找出此放大器的直流输出误差,如果温度升高,放大器输出的影响是什么。同样的方法也必须计算ADC ADS8422的误差预算。
    差分放大器输出是ADC的输入。

    此致,
    DNNair
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    无论您在哪种增益中配置设备,放大器都将获得电压之间的差值。 例如,如果器件的增益为2V/V,则输出的差分值将超过16V。 我建议将输入引脚设置为相同的直流电压值,以避免任何差分输出偏移。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果我们在输入引脚处使用不同的直流电压。 如何计算差分输出偏移。 温度会发生什么情况。

    此致,
    DNNair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    针脚之间的直流电压差将在输出针脚处显示为直流差动电压,即输入差动电压值乘以电压增益。 根据附加的偏移电压漂移,该值可能会随温度而略有变化,但如果您使用的是较大的差值,则该值会有很小的百分比。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     谢谢!!!!!!如果ADC和差分放大器的温度都发生变化,是否会出现任何问题?

    此致,

    DNNair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果使用ADC内部参考,则会在温度过高时发生一些漂移。 您只需确保您的设计考虑到参考电压的潜在变化。

    此致,