This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:正电压利用ISO124

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124, ISO122, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/634882/iso124-positive-voltage-utilization-for-iso124

部件号:ISO124
主题中讨论的其他部件: ISO122, AMC1301

大家好,我在我的电路中使用ISO124,有一些问题。 输入电压是+1V~+2V左右的正电压。 对于+VS1和-VS1,如果需要,我可以应用+3.3V和-3.3V。 但是,对于辅助端,我是否可以简单地将-VS2连接到GND2,因为我不需要负输出? 否则,由于我的设计,如果-VS2必须是+VS2的对称负电压,那就很麻烦了。 此外,如果我可以这样做,是否有任何额外的输出电压偏移? 还是可以保持相同的结果精度? 谢谢你

顺便说一下,如果您可以为ISO122/124系列提供一些仿真模型,这将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,SHI:

    ISO124的电源最低为+/-4.5V (请参阅第5页“电源”->“范围”标题下),因此+/-3.3V将成为潜在的问题。 您能否实现类似于数据表图21中所示的齐纳供应?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我可以将+5V应用到+VS2。 主侧没有任何问题,+/- 5V都可以应用。

       对我来说,问题是很难在辅助侧施加负电压。 (因为对于辅助端,我使用的是DSP-R3坞站,它的GND是DSP的GND)因此,我想,如果VS2直接连接到DSP GND,它是否仍然可以作为1的增益正常工作? 或者我会遇到会议问题?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,SHI:

    您仍需要在辅助侧安装负极电源导轨。 如果您想稍微重新考虑电路并摆脱对双极电源的需求,请查看AMC1301。 您必须将输入端的12V缩放至250mV,但输出端可以从3.3 操作到5.5 ,并且可能更容易让您的DSP-R3处理。 输出是差分电压,因此您可以使用第二个放大器级将其传输到单端信号。 请查看此技术说明以了解详细信息:
    www.ti.com/.../sbaa229.pdf