This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114:LOG114在1uA以下不工作

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LOG114, LOG114EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/642364/log114-log114-not-working-below-1ua

部件号:LOG114

您好,

我们正在使用LOG114测量100pA到8mA的电流。

我们的Iref为1 uA。 它由稳定的电压参考二极管和串联电阻产生。

当输入从1uA到8mA时,输出Vlog out非常完美。 当输入低于1uA输出时,输出不是

如预期的那样 我们尝试了使用IP清洁PCB等解决方案,在铝罩中覆盖LOG114。 使用电池  

作为电源。 我们用于LOG114的电源为0至5V。

我们根据LOG114EVM匹配了PCB布局。

请帮助我解决这个问题。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    精密放大器TI团队。

    请就LOG114的这一问题帮助我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pravin:

    我们需要有关"当输入低于1uA时,输出不符合预期"含义的更多信息。 如果您可以提供日志114电路的图像,显示所有连接,输入源详细信息和输出负载将非常有用。

    确保您使用的水/溶剂专用于用于组件焊接的焊剂类型。 我们强烈建议使用超声波清洗器,而不是只用刷子刷刷板。 我们甚至通过超声波清洗器运行LOG114板两次;它可以在极低电流性能准确度方面发挥巨大作用。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    感谢您的回复。 我附上了我们正在使用的示意图。

    如电路图所示,Iref为500 nA (0.5V/1Mohm),Iin由横川7651提供直流电压/电流源。

    当Inin应用为500nA时,Vlog预期为2V,但显示为1.8V。

    还有一点要指出,在I2上,我们观察到振幅为1V和大约3MHz的方波信号。 这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Pravin:

    还有一点要指出,在I2上,我们观察到振幅为1V和大约3MHz的方波信号。 这是否正常? 不!

    下面的PowerPAD是否焊接在连接到V-(GND)的PCB轨迹上?

    我将要结束您的LOG114赛道的其余部分。 我要给你回信息。

    此致,Thomas
    精度
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Thomas

    我们使用0-5V电源,底面电源板焊接到连接至0V的印刷电路板跟踪。