This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA2615EVM:VCA2615放大器问题

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA2615, VCA2615EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/633756/vca2615evm-vca2615-amplifier-problem

部件号:VCA2615EVM
主题中讨论的其他部件:VCA2615

我们 几乎在一个月前订购了VCA2615EVM评估板(159.0276万),但当我们对其进行测试时,它并没有给我们带来很好的结果,在我们对该板进行了几天的测试和使用之后, 有一次,我们突然将VCA2615芯片推到板上,然后输出中的信号出现了某种变化,但 输出噪音很大,波动很大。 此外,增益量与您的文档不同,它提供的总增益小于40dB。当我们在项目中测试此电路板时,每次我们都必须推芯片,直到输出中得到某个内容。结果就是这样 板不可接受。我们猜测板可能有Corse问题,我 再次焊接了板,但它不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amir,

    你过得怎么样?

    感谢您使用VCA2615设备。

    我们将研究此问题,然后很快与您联系。

    谢谢!

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amir,

    你过得怎么样?

    感谢您使用VCA2615EVM。

    从您的消息开始,EVM上的器件可能工作正常。 对吧?

    但是,目前该器件(EVM上的) 工作不正常。 对吧?

    对此类问题非常抱歉。

    当您将EVM连接到电源时,

    请 仔细检查 其电压和电流消耗情况吗?

    请检查 这两个是否非常稳定(也不是 由于漏电) ?

     如果您有更多问题,请告知我们。

    此外,我们还会让我们的团队了解您的问题。

    非常感谢!

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    它实际上是不工作的。电压和电流是稳定的。电压是用+5/-5固定的,+部分的电流是110毫安左右,负部分的电流是40毫安。

    这是评估板,对吧?

    它必须发挥作用。 我认为评估板已经过测试,不需要与客户进行故障排除。 对吧?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amir,

    你过得怎么样?

    感谢您使用 VCA2615EVM ,并让我们了解有关您的EVM的更多详细信息。

    我们将继续查看更多信息,并将尽快与您联系。

    非常感谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    它实际上是不工作的。电压和电流是稳定的。电压是用+5/-5固定的,+部分的电流是110毫安左右,负部分的电流是40毫安。
    这是评估板,对吧?
    它必须发挥作用。 我认为评估板已经过测试,不需要与客户进行故障排除。 对吧?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amir,

    你过得怎么样?

    感谢您为我们提供有关+5V/-5V电压的信息。

    您需要仔细检查其他一些电压

    因为它们也非常重要,需要正确设置。

    由于我们不知道您 身边的细节是什么,

    因此,我们很难理解问题来自设备或

    只有主板本身。

    下面是  我们工作台上的EVM连接(请尝试的示例):

    这些连接器 正在使用EVM中的连接器。

    他们在我们的工作台上工作,并在这里使用我们的EVM。

    1)使用JP2,连接+5V/GND/-5V电压。

    2)使用JP1,连接+5VDUT/GND电压。

    3)使用J7,将Vcntrl设置为1.2V (如示例)。

    4)使用J8,将V_Clamp设置为3.3V (例如)。

    5)使用SW2,设置FB4=Hi,VCAinsel=Lo,FB3=Lo,FB2=Hi, fb1=Hi (作为示例)。

    6)使用SW1,设置G1=Hi,G2=Lo,PDL=Hi,PDV=Hi, H/L=低(作为示例)。

    7)输入信号(正弦波) 连接到J1 (通过SMA)。

    8)输出信号(正弦波)连接到J5 (通过SMA)。

    下面是显示引脚连接的详细图解。

    当您尝试此示例时,如果您的EVM仍无法正常工作,

    请 将您的电子邮件地址发送给我们。

    非常感谢 您使用VCA2615设备。

    再次感谢,

    此致,