This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547:同向放大器输出电压摆幅与电源问题

Guru**** 2981460 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA547, OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/633960/opa547-non-inverting-amp-output-voltage-swing-versus-power-supply-question

部件号:OPA547
主题中讨论的其他部件: OPA548

您好!  

我正在尝试使用+/-电源(+/-15V)构建电压放大器。 根据数据表,输出电压可以摆动到V+-1.92V,V-+1.3V,如果反馈电阻器设置增益足够高,我应该能够提供+/-13Vpp输出。 但结果始终限制在电源导轨的一半以下。

为什么会发生这种情况? 我的设置如图1所示。 OPA547数据表中的“基本电路连接”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Simon,

    您不会提及任何有关负载电阻的信息,也不会提及为OPA547设置的电流限制。 如果未正确设置,输出将限制电流,并减小摆动。 此外,确保电源不受电流限制。

    您能否告诉我们您的输入电压信号电平和频率,您将电流限制设置为什么以及输出负载电阻是多少? 您是否已确保遵循所有散热和散热要求?

    查看确切的OPA547电路原理图对我们很有帮助。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Thomas

    感谢您的回复。 请参阅下面的我的设置,V+,V-~=+/-15VDC,电源电流不受限制,OPA上的电流也不受限制(针脚3,针脚4短路)。 r2=3.9K,r1 =470,负载=5ohm。输入信号=1Vpp,输出看起来不错~=10Vpp。 但是,当尝试增加R2时,输出仅限于第二张照片。 请给我你的评论。 非常感谢!

    请参阅照片1输出为  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Simon,

    感谢您提供更多信息。 如果电路在输出电压为10 Vpp的条件下工作,则峰值电压为5 Vpk。 5欧姆的负载将产生1安培的峰值电流。 OPA547可提供500 mA的连续输出电流,前提是符合数据表条件,"TC = 25°C时,在大多数条件下可实现500mA的最大输出电流。 提高机箱温度会降低安全输出电流,这种电流可以在不激活OPA547的热关闭电路的情况下承受。" 因此,在合适的热条件下,峰值输出电流可能达到750 mA,但我不会期望1 Amp峰值。

    您提到增加R2的值会增加闭环增益。 如果输出可以提供更高的电流,则峰值输出电压将相应增加。 但是,OPA547几乎肯定会导致驱动器性能不可用,甚至可能会进入热关机状态。 尝试将负载电阻值增加到10欧姆,并查看摆动是否增加。

    如果您确实需要1安培或更多的输出电流,请尝试使用OPA548。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Thomas

    感谢您的回复。 我尝试增加负载,但对提高输出电压没有帮助,似乎设置没有进入限制输出电压的电流限制。 但是,如果我提高了电源电压,输出电压就会增加,请参见随附的照片。 这是 我不理解 的数据表显示 +/-输出电压是V+-2.2V,V-+1.9V,在我的测试设置中,我只能看到输出电压摆动范围始终限于电源轨电压的一半。 您还可以看到电源的电流仅显示0.1A的电流超过+/- 20V。

    我的目标设计是使用具有+/-15V电源的放大器,以便能够将1~2V信号放大到26Vpp。 虽然 在查看了OPA547的数据表后,它应该是可以实现的,但OPA547的输出信号性能很好,但现在由于输出摆幅限制,我被卡住了..... 请帮我解决这个问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon:

    我在您的OPA547数据表图1电路中没有找到任何可以解释 输出问题的明显原因;因此,我们似乎需要寻找 不太明显的原因。

    我曾经想到的一个问题是有关OPA547软件包标签以及您已将其连接到的内容。 下图所示的数据表表示插片在内部连接到V-。 卡舌必须连接到 散热器或散热器PC板表面,以除去内部 产生的热量,但 该散热 器电势必须 为V或浮动,并且不连接到任何其他直流电位。  在  双电源配置中,该接线片不能连接到接地,这样做会 造成问题。

    另一种可能是您正在评估的OPA547已损坏。 虽然OPA547产品在装运前已经过全面测试,但从ESD安全包装中取出后可能已损坏。 您是否在电路中尝试过不同的OPA547?

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程