Other Parts Discussed in Thread: INA333, OPA2320, ADS1131
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:INA333 主题中讨论的其他部件: OPA2320, ADS1131
感谢您参加本次论坛。 我想制作一个应变仪接口。 我似乎找到了许多不同的设备来实现这一目标。 为了我的使用,我已经有了一个带有ADC的微控制器,它具有良好的16位 差动输入功能,并且具有足够的分路速度。 我只需要一点收获。 100 可能。
看着INA333等前端"输入"放大器,希望找到一个具有差分输出的放大器,具有简单OCM设置功能的单电源似乎缺失... 要么我缺少一些字面意义上的东西,要么我缺少概念上的东西。 概念含义--这不是网桥缓冲器更普遍的原因-- ADC驱动器
全桥(4个应变计,每个350欧姆)
3或5伏激励。
预期从桥接器上达到20mV满刻度
中桥电压正是激励/2
我希望我的至少12个片段不会摆动。 (我处于相当 低的噪音环境中。)
我看到一些差动输入和输出放大器
但似乎不能将应变计应用程序与任何一种应用程序连接。
他们的名声似乎是“这些驱动差分输入ADC的伟大!”
我离基地了吗?
感谢任何有帮助的回答。
谢谢