This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV411:精确的磁场感应高达15mT

Guru**** 2533140 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV411, DRV425, DRV401, DRV421, DRV5013, DRV5055-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/642469/drv411-accurate-magnetic-field-sensing-up-to-15mt

部件号:DRV411
主题中讨论的其他部件: DRV425DRV401DRV421DRV5013DRV5055-Q1

您好,

我需要一种可测量高达15mT的静态磁场的解决方案。 难题是找到一个增益灵敏度漂移非常低的解决方案。 我们的目标是< 0.3 % 全面长期增益漂移(> 3年)。 可能适合使用Fluxgate技术,但DRV425只能测量2 Mt. 是否有应用说明,或者您能否为我提供一些使用DRV411和外部流道门线圈解决此问题的指南? 它需要非常紧凑。 温度稳定性将在软件中得到解决,偏移对于我们的应用来说并不是至关重要的。

谢谢!

Martijn de Boer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martijn,
    由于是周末假期,我们的专家将推迟到星期一才作出答复。

    您是否研究过霍尔传感器? 它们的范围更广,但准确度较低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martijn,

    DRV411驱动外部霍尔传感器。  DRV401驱动和外部磁通阀线圈。  然后,这两个传感器驱动一个补偿线圈,将传感器处的通量驱动为零。  这是一个反馈闭环系统,其中DRV设备需要将磁场补偿为零。  它需要此反馈才能正常工作。  让我解释一下。

    因此这两个设备的工作方式是通过传感器(霍尔或磁通)测量磁场,并驱动反方向的补偿线圈,以将通量补偿为零。  磁场可以来自任何来源,但通常通过磁芯聚集磁通量。  然后,我们的设备DRV401或DRV411驱动绕在磁芯上的补偿线圈,通过磁芯驱动助焊剂归零。  因此,通过测量通过驱动补偿线圈将磁场驱动为零所需的电流来感测磁场。  

    通常,由于补偿线圈和要测量的初级电流的磁芯具有相同的磁增益,因此磁增益变化的作用较小,我们得到补偿线圈*圈数=初级电流。  如果您不测量电流,设备仍需要补偿磁场,并且磁增益起着更大的作用。   

    在典型磁芯渗透性具有大漂移的情况下,我不确定您是否可以产生与您测量的电流类似的情况,在这种情况下,您所感应的磁增益或磁场与补偿线圈具有相同的磁增益。  此外,DRV401和DRV411均设计用于电流测量。   

    请详细说明您如何计划以补偿传感器。  此外,如果您想尝试获得外部通量门,则可以尝试使用DRV421,它类似于具有集成通量门传感器的DRV401。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈维尔,您好!

    感谢您的回复,并很好地解释了这些芯片的应用范围。 我知道,通过使用这种闭环并将通量驱动为零,通量测量的偏移作用要大得多,而不是增益。 目前,有使用磁通栅线圈的磁场传感器,其增益精度比霍尔效应传感器高得多。 他们可能使用设计非常好的线圈和特殊磁芯材料,使用这些线圈+ DRV401可能无法轻松实现。

     是否有关于TI霍尔效应传感器在使用寿命内的灵敏度漂移的统计数据或预期容差?

    此致,

    Martijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martijn,

    请原谅我的延迟。 我将联系我的一位霍尔效应专家并告知您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV5013的Martijn在加速寿命测试中未显示可测量的变化。

    此致,
    关于

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martijn,为回应您的第一篇帖子,请查看DRV5055-Q1。 "A1"型具有±21 mt的范围。 初始生命周期数据显示灵敏度漂移< 0.5 %。

    此致,
    关于