This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.12万:MCU模块内部ADC的LMP9.12万配置

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/634329/lmp91200-lmp91200-config-for-adc-internal-of-mcu-module

部件号:LMP9.12万

大家好
IM尝试使用LMP9.12万 IC配置PH测量
而MCU的ADC输入为0-1.8V
因此,在使用此IC设计原理图时,我对Vout和Vref有更多的不明确之处
层能否帮助我解决此问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alone173,您好!
    请尝试使用IC产品页面中的用于LMP9.12万的Webench Designer工具。 该工具将根据pH传感器的特性指导您进行设计。 如果您的部件未在此处列出,您可以手动输入您正在使用的部件的关键参数。
    webench.ti.com/.../

    对于推荐的设计技术,我建议查看以下TI设计:
    www.ti.com/.../tida-0.0561万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Alone173

    您的原理图似乎正常。

    VCC_VCM内部除以2,0.9V是1.8 值。

    VCM=0.9V

    pH值=7时,pH传感器输出信号通常为0V,pH传感器的灵敏度为59.16 mV/pH

    来自pH传感器的信号范围为(-414.12mV+VCM)和(414.12 VCM+VCM)。

    在您的情况下:

    ph=0 --> VOUT= 485mV

    PH=14 --> VOUT = 1314.12mV

    在您的原理图中,您似乎要使用单端ADC。 在这种情况下,VREF上的波动将成为ADC的输入信号。 通常,如果VREF过滤良好,这不是大问题。

    使用差分ADC可以使用VOCM信号消除VREF影响。 VOCM是缓冲的VREF信号,用于驱动外部ADC。

    此致

    Massimo