This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina/Spice/OPA170:OPA170AIDR -替代更便宜的IC

Guru**** 2508835 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV8801, OPA170, TLV170, LM2903, TLV4170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/646139/tina-spice-opa170-opa170aidr--replacement-for-cheaper-ic

部件号:OPA170
主题中讨论的其他部件:TINA-TITLV8801,TLV170LM2903TLV4170

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

尊敬的先生,请回答

我使用了OPA170AIDR,请参阅附件。  

输入信号源—来自电流互感器的信号。 输入信号15...1500 mV,50 Hz。 为 使用 电流互感器测量电流而设计的电路。  

U3 -直径放大器

U1 -整流器

U2-过滤器

Sircuit很好- 我检查了。

是否可以将OPA170AIDR替换 为 更便宜的IC?  可能是TLV8801? 是否为该IC的TINA型号? 是否可以选择与OPA170AIDR相同的封装中的IC ?

TIA

此致

Vladimir Naumenkov

www.agat.by

e2e.ti.com/.../OPA170_5F00_.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vladimir,

    TLV8801在您的当前设计中不起作用,因为最大电源电压仅为5.5V,而您使用的是10V。 此外,设备的带宽比OPA170低200倍。

    我建议您看看TLV170。 如果TLV170不适合您,请提供您的设计所需的规格列表,例如偏移电压,带宽,静态电流等,我将为您介绍其他选项。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Tim,谢谢您
    1)我仍计划在我的电路中使用LM2903比较器。 是否有适用于IT的TINA-TI模型?  是否可以在TINA-TI中使用LM2903的PSpice模型?

    2)您认为:在双层PSB上使用TLV4170进行电路(使用3个运算放大器)是否有意义?(我可以使用0603尺寸的电阻器和电容)。 还是最好拿3个TLV170?


    我的设计:
    3)输入频率为50 Hz,那么我相信具有极小频段的放大器会这样做
    4)静态电流- 5...10 mA适用
    5)偏移电压- 3...5 mV合适
    6)电源+/- 5V,轨对轨输出

    TIA
    此致
    Vladimir Naumenkov
    www.agat.by

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    6)温度:零下40到+60 C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Tim,很抱歉,我找到了TLV170的TINA-TI型号!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vladimir,

    听起来TLV170将在您的设计中发挥作用,而且在线提供了TLV170的TINA-TI模型。 如果TLV170不能使用,请告诉我。

    对于LM2903,我建议在LM2903论坛上启动一个新的线程,因为该设备受不同的组支持。

    如果我的回答已回答您的所有问题,请单击绿色的"这解决了我的问题"按钮。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vladimir,

    是的。 LM2903具有SPICE模型,可用于任何SPICE兼容模拟器(包括Tina)。

    它位于LM2903产品文件夹的“工具和软件”选项卡中:

    标题 类别 类型 大小(KB) 日期 视图
    LM2903 PSpice模型 PSpice模型 邮政编码 0 KB   2002年1月10日 664 次意见

    型号文件扩展  有点奇怪,但它是一种老式的设计,它指定为5V规格。 将扩展名重命名为工具所需的任何名称。